This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:ti-processor-sdk-linux-k2hk-evm-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin 语法错误:未终止引用的字符串

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670537/linux-evmk2h-ti-processor-sdk-linux-k2hk-evm-04-02-00-09-linux-x86-install-bin-syntax-error-unterminated-quoted-string

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

大家好、

我有一个 EVMK2H 处理器评估板、它丢失了它的启动代码(存储在外设或闪存中)。 我尝试安装主题 SDK 以重新加载 NOR 闪存启动代码、并收到主题错误(语法错误:未终止引用的字符串)。 我已经仔细检查了版本(使用 Uubundu 16.04 LTS 运行64位 Linux)。  

我按照安装程序指南中的安装步骤操作、如下所示:

输入: chmod +x ./ti-processor-sdk-linux-k2hk-evm-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin

输入:sudo ./ti-processor-sdk-linux-k2hk-evm-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin

结果:./ti-processor-sdk-linux-k2hk evm-04.02.00.09-linux-x86-Install.bin:1:./ti-processor-sdk-linux-k2hk evm-04.02.00.09-linux-x86-Install.bin:语法错误:未终止的引号字符串

输入:uname -m

结果:x86_64

输入: LSB_RELEASE -A

结果:  

没有可用的 LSB 模块。
分销商 ID:Ubuntu
说明:Ubuntu 16.04.3 LTS
发布日期:16.04
代号:Xenial

不确定还能尝试什么、如果有任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    是否可以在另一台 PC 上尝试? 我刚刚在 Ubuntu 16.04 PC 上测试了 Linux SDK 的安装、它工作正常。

    以下是我的系统的详细信息:
    ykovachev@LIN-0373:~$ uname -A
    Linux LIN-0373 4.4.4.0-116-generic #140-Ubuntu SMP Mon Feber 12 21:23:04 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

    ykovachev@LIN-0373:~$ lsb_release -A
    没有可用的 LSB 模块。
    分销商 ID:Ubuntu
    说明:Ubuntu 16.04.4 LTS
    发布日期:16.04
    代号:Xenial

    也许您应该在安装 Linux SDK 之前运行 apt-get 更新和 apt-get 升级。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    尝试在不使用 sudo 的情况下运行安装程序。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    今天、我正努力启动一台备用机器并运行、尝试使用该机器。 到目前为止、我的两台雇主设置机器的运行方式都是相同的。 我计划尝试使用我自己设置的第三台机器、看看这是否会产生任何影响。 感谢您的建议!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    在没有 sudo 的情况下运行安装时、我收到以下错误:

    输入:$./ti-processor-sdk-linux-k2hk-evm-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin

    输出:-bash:./ti-processor-sdk-linux-k2hk evm-04.02.00.09-linux-x86-64安装.bin:无法执行二进制文件:EXEC 格式错误

    很抱歉、我在最初的帖子中没有提及这一点。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    这可能是二进制文件与您的 Ubuntu 版本之间的"误解"。 尝试在另一台 PC 上进行更新。 我现在要关闭此问题、您可以在收到反馈后重新打开它。

    此致、
    Yordan