This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:禁用以太网 Rx 以进行调试

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670930/rtos-tda3xevm-disabling-ethernet-rx-for-debugging

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我有一个具有定制 TDA3板的网络流应用和一个好奇的行为。 我想检查是否存在
某些“发送至”以太网消息会导致此故障。 是否可以禁用以太网 Rx 路径?
在可能的情况下、代码中的哪个位置?

提前感谢您!

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    是否要禁用 RX 路径运行时间或静态?

    您可以 通过 CPDMA_RX_CONTROL 寄存器(0x4848 4814)写入0来禁用 RX。 此外、您还可以通过 NSP 禁用 RX、您可以在其中注释 RX 启动通道调用。  

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasad、

    我想静态禁用它。 但在运行时也可能很有趣!
    谢谢、我会尝试!

    此致、
    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、

    希望您的问题得到解决、如果是、请将此主题标记为已解决、以便我可以将其关闭。

    如果您对此还有其他疑问、请告知我们。 或开始新线程。