This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:TMS320C6747的以太网示例

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137, TMDSOSKL137, TMS320C6747
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/703476/tms320c6747-ethernet-example-for-tms320c6747

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137TMDSOSKL137

您好!

我正在尝试通过 TMS320C6747与摄像机建立以太网接口。 使用的开发板是 OMAP-L137/TMS320C6747浮点入门套件(TMDSOSKL137)。 无法找到上述处理器的示例代码。 请提供入门示例代码。

CCS 版本: 7.4.0.00015

处理器 SDK: ti-processor-sdk-rtos-omapl137-EVM-04.03.00.05

谢谢你

Anwar K Backer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anwar、您好!

    这些示例需要使用 SDK 中提供的脚本进行构建。 请参阅以下内容、了解有关构建这些组件的说明。

    processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    如果您有任何其他问题、请告知我们。