请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6747 主题中讨论的其他器件:OMAP-L137、 TMDSOSKL137、
您好!
我正在尝试通过 TMS320C6747与摄像机建立以太网接口。 使用的开发板是 OMAP-L137/TMS320C6747浮点入门套件(TMDSOSKL137)。 无法找到上述处理器的示例代码。 请提供入门示例代码。
CCS 版本: 7.4.0.00015
处理器 SDK: ti-processor-sdk-rtos-omapl137-EVM-04.03.00.05
谢谢你
Anwar K Backer