This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:QT 交叉编译错误

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671821/linux-am5728-qt-cross-compilation-error

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好,

我正在尝试交叉编译 qt-Everywhere opensource-src-5.7.1。

我使用的是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09 SDK

我正在使用 gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf 工具链。

在交叉编译 qt 时、我会遇到如下错误:

/home/antriksh/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09/targetNFS/usr/lib/crt1.o:在函数`_start'中:

/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/docker-trusty-amd64-tcwg-build/target/arm-linux-gnueabihf/snapshots/glibc.git~linaro~2.23~master/CSU/./sysdeps/arm/start.S:119:未`m对 ain'的引用
collect2:错误:LD 返回1退出状态
Makefile:1314:目标'../../lib/libQt5Core..5.7.1的配方失败。

我无法理解 tcwg-buildslave 用户的来源。

如果交叉检查当前用户:

antriksh@antriksh:~$ whoami
安特里克什

请告诉我未定义引用错误的根本原因。

此致、

Biswajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biswajit、

    tcwg-buildslave 用户从您的工具链中进行 cames。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    非常感谢您的回复。

    但是、您能不能帮助我确定

    生成失败问题的根本原因。

    正如我在前面的对话中所说的、我正在获得"未定义的 main 引用"

    请告诉我是否 需要提供任何库来解决问题或其他问题

    此致、

    Biswajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的 AM572x EVM 上进行本机编译、需要一段时间、但至少不会给您带来任何错误。