This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:在 Android 中、USB1不支持 OTG 模式

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, DRA752, BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668017/am5728-usb1-does-not-support-otg-mode-in-android

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: DRA752、 PMP、 BeagleBoard-X15

您好!

使用的 SDK 版本为 ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-04.00.04。

有关设备树配置的信息如下:

extCON_USB1:extCON_USB1{

兼容="linux、extcon-USB-GPIO";
 TI、使能 VBUS 检测;
 TI、enable-id-detection;
 ID-GPIO =<&GPIO7 25 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
 VBUS-GPIO =<&GPIO2 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
};

&OMA_dwc3_1{
 extcon =<&extcon_USB1>;
};

USB1{(&S)
 最大速度="超速";
 DR_MODE ="OTG";
};


USB2{
 /*
 *独立使用仅为外设。
 *不过、需要对电阻器进行一些修改
 *此端口可通过扩展连接器使用
 *作为"主机"或"双角色"。 如果是、请提供
 *扩展中所需的 dr_mode 覆盖
 *电路板的 DT。
 *
 DR_MODE ="主机";
};

可以在 Yocto 文件系统中正常使用相同的配置。

此配置是否有任何问题? 需要更改设备树、还需要更改哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weijie、

    您说的"USB 不支持 OTG 模式"是什么意思? 您遇到了什么类型的错误?

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Weijee.Li、

    默认的 proc SDK Android 版本不启用此功能:

    但以下内容可能会起作用,对于您要查找的内容,
    对于 Android USB DRD、请尝试中提到的软件配置和测试程序
    processors.wiki.ti.com/.../6AO.1.0_Application_Notes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这种现象作为主机模式或设备模式连接到 U 盘,而不会引起任何反应。

    我的板不是48890000.DW3这个节点。具有48890000.usb 这个节点、我将48890000.usb 模式修改为主机或器件、发现这些更改不起作用。

    然后我设置 USB1 OR_MODE ="host"、它在主机模式下工作、但我设置 USB1 OR_MODE ="OTG"或"外设"、它不工作(无反应)。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    按如下方式启动日志:
    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.6.67-g6e995fe41a (Weijie@AplusTC_ECG)(gcc 版本4.9.x-google 20140827 (预发布版)(GCC))#1 SMP 抢先于 CST 2018年3月2日星期五09:40:51
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM5728 ROM7510
    [0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x00000000fd400000处的24 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000fed00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA752 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式13页/CPU @eed52000 s23808 r8192 d21248 u53248
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:517696
    [0.000000]内核命令行:root=/dev/mmcblk0p2 rw init=/init romfstype=ext4 rootwait drm.rnodes=1 androidboot.selinux=permissive snd.slot_reserved=1、1 snd-sc-core.pmddown_time=-1 uio_pdrv_genirq.of_id=generic-uio console=ttyS2、252rb=td2pendr2=rootf2 androidboot.serialno=${serial#}、5992rb=v=rootd2rbulk=rootf2、5rbandrobidr2=rootd2=rootd2rbulk=d2=rootd2rbulk=rootd2rbulk=rootd2=
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:1849516K/2077696K 可用(12288K 内核代码、819K rwdata、3708K rodata、2048K init、488K BSS、 39764K 保留、188416K CMA 保留、1266688K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0e00000 (14304 KB)
    [0.000000] 初始化:0xc1200000 - 0xc1400000 (2048KB)
    [0.000000] .data:0xc1400000-0xc14ccc84 (820KB)
    [0.000000] .bss:0xc14ccc84 - 0xc1546e68 (489KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000015]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000345]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000353] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000746]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000760] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000835]安全框架已初始化
    [0.000846] SELinux:初始化。
    [0.000923]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000933]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001512]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001530]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001555]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001568]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001579]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001591]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001602]正在初始化 cgroup Subsys 调试
    [0.001641] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.001885]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001901]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001910] CPU0:更新 CPU_Capacity 1024
    [0.001918] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001962]为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射
    [0.080198] CPU1:更新 CPU_Capacity 1024
    [0.080203] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpaddr 8000000001
    [0.080279]带来了2个 CPU
    [0.080295] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080301] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.080334] CPU1:更新最大 CPU_Capacity 1024
    [0.090208] CPU1:更新最大 CPU_Capacity 1024
    [0.109188] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.110157] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.220009] omap_hwmod:dcan2:_wait_target_disable 失败
    [0.313518]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.313541] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.317065] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.318028] NET:注册协议系列16.
    [0.319418] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.340281]空闲:使用调速器梯
    [0.370310]空闲:使用调速器菜单
    [0.379547] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.386118] IRQ:未找到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.412561]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.412572]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.413028] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.413038] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.413681] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.462146] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.463325] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.468163] EDMA 433000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.472133]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.472327]已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
    [0.472494]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.472657] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU 已注册
    [0.472938]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.473144] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU 已注册
    [0.475133] SCSI 子系统已初始化
    [0.475562] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.475624] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.475704] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.476800] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000008
    [0.493328] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 关闭、PWM 0、LED 0
    [0.572101] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.572789] OMAP_i2c 48060000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.573208] OMAP_i2c 4807a000.i2c:100kHz 时的总线3修订版0.12
    [0.573730] omap_i2c 4807c000.i2c:100kHz 时的总线4修订版0.12
    [0.573917]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.573971] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.574014] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.574021] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.574047]已注册 PTP 时钟支持
    [0.574097] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.581182] OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.581478] OMAP-mailbox 4883e000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.581765] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.582057] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.582503]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.584155]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.63264] NET:注册协议系列2.
    [0.633289] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.633353] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.633478] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.633529] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.633560] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.633717] NET:注册协议系列1.
    [0.634016] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.634026] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.634032] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.634039] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.635611]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.638178]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
    [0.638214]审核:type=2000审核(0.629:1):已初始化
    [0.645757] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.645917] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.646969] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.647744] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.647772]注册了钥匙类型 id_resolver
    [0.647779]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.647843] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.648176]熔丝初始化(API 版本7.23)
    [0.657004]退回:池大小:64页
    [0.657167] Block Layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4 loaded (Major 247)(已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要247))
    [0.657185]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.657200]已登记 IO 调度程序截止日期
    [0.657236]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.662926] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
    [0.667233] PCI 主机桥/ocp/axi@1/PCIe@518000范围:
    [0.667245]未找到/ocp/axi@1/PCIe@5180000的总线范围、使用[bus 00-ff]
    [0.667278] IO 0x3000.0x30012fff -> 0x00000000
    [0.66729] MEM 0x30013000..0x3ffffffff -> 0x30013000
    [0.699419] dra7-PCIe 518000.PCIe:链路未建立
    [0.699594] dra7-PCIe 518000.pcie:PCI 主机桥至总线0001:00
    [0.699608] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.699619] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.699629] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[mem 0x30013000-0x3fffffff]
    [0.700041] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.700162] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.700248] PCI 0001:00:00.0:条0:已分配[mem 0x30100000-0x301fff]
    [0.700264] PCI 0001:00:00.0:条1:已分配[mem 0x3000000-0x3002FFF]
    [0.700278] PCI 0001:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.700507] pcieport 0001:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.701704]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.706098]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.708504]控制台[ttyS2]已禁用
    [0.708554] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.753869]控制台[ttyS2]已启用
    [1.757921] 4806e000.serial: tmio 0x4806e000处的 ttyS3 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)为8250
    [1.767271] 48066000.serial: tmio 0x48066000处的 ttyS4 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
    [1.777290][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.783978] OMAP DSS 修订版6.1
    [1.787770] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.796238] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.815993]返修:模块已加载
    [1.8239951]循环:模块已加载
    [1.828707] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置1、并行总线扫描禁用
    [1.83555] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1启用平台模式
    [1.844125] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    [1.854377] SCSI host0:AHCI
    [1.857541] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 350
    [1.868342] SPI spi1.1:不对 McSPI 使用 DMA (-19)
    [1.874634] m25p80 spi32766.0:找到 w25q32、预期 w25q128
    [1.880412] m25p80 spi32766.0:w25q32 (4096 KB)
    [1.887210] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.891886] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
    [1.896982] Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky
    [1.903273] CAN 器件驱动程序接口
    [1.908115] c_CAN_platform 48480000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa480000、IRQ=359)
    [1.917279] e1000:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 7.3.21-K8-NAPI 版
    [1.924375] e1000:版权所有(c) 1999-2006英特尔公司。
    [1.930213] e1000e:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 3.2.6-k
    [1.936087] e1000e:版权所有(c) 1999 - 2015英特尔公司。
    [1.942098] igb:英特尔Registered千兆位以太网网络驱动程序- 5.3.0-k 版
    [1.949108] igb:版权所有(c) 2007-2014英特尔公司。
    [1.954782] ixgbe:英特尔Registered10千兆位 PCI Express 网络驱动程序- 4.2.1-k 版
    [1.962469] ixgbe:版权所有(c) 1999-2015英特尔公司。
    [1.968344] ixgbevf:Intel (R) 10千兆位 PCI Express 虚拟功能网络驱动程序-版本2.12.1-k
    [1.977796] ixgbevf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [2.034276] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [2.040400] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 ffffef
    [2.048840] libphy: 48485000.mdio:探测
    [2.052873] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[4]:器件48485000.MDIO:04、驱动程序 Atheros 8035以太网
    [2.062826] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 00:01:02:03:04:05
    [2.069518] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [2.076616] PPP 通用驱动程序版本2.4.2
    [2.081011]已注册 PPP BSD 压缩模块
    [2.085782] PPP Deflate Compression 模块已注册
    [2.090868] PPP MPPE 压缩模块已注册
    [2.095725] NET:注册协议系列24.
    [2.102442] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [2.109047] EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [2.113562] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
    [2.119144] ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
    [2.125389] ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
    [2.129904] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
    [2.135902] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [2.142219] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [2.148408] usbcore:注册的新接口驱动程序 xpad
    [2.153874] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB_acecad
    [2.159880] usbcore:注册的新接口驱动程序 aiptek
    [2.165550] usbcore:注册的新接口驱动程序 gtco
    [2.171022] usbcore:注册的新接口驱动程序 hanwang
    [2.176766] usbcore:注册的新接口驱动程序 kbtab
    [2.183103] i2c /dev/entries 驱动程序
    [2.204689] i2c i2c-4:添加了多路复用 i2c 总线5.
    [2.209909] i2c i2c-4:添加了多路复用 i2c 总线6.
    [2.214193] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [2.220432] i2c i2c-4:添加了多路复用 i2c 总线7.
    [2.225505] i2c i2c-4:添加了多路复用 i2c 总线8.
    [2.230319] pca954x 4-0070:I2C 开关 pca9545的寄存式4路多路复用总线
    [2.238823] VPE 489d0000.VPE:加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.245928] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.252753] VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.258817] gspca_main:v2.14.0已注册
    [2.264290] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [2.270168] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [2.277772] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [2.294184] VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [2.304184]无法在 MINOR =130 (ERR=-16)上注册 Miscdev
    [2.309747] adv-WDT-i2c:2-0029的探测器失败,错误-16
    [2.315844]设备映射器:uevent:版本1.0.3
    [2.320708]设备映射器:ioctl:4.34.0-ioctl (2015-10-28)已初始化:dm-devel@redhat.com
    [2.330295] OMAP_hsmmc 4809c0.MMC:获得了 CD GPIO
    [2.374775] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [2.381160] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [2.387695] VDD_3V3:由 regen1供电
    [2.425420] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.431547]抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
    [2.439733] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [2.445344] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [2.449433] ashmem:已初始化
    [2.453868] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
    [2.461709] remoteproc0:588200.IPU 可用
    [2.466624] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.475637] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [2.486169] remoteproc0:针对 dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败,并显示错误-2
    [2.494522] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [2.502342] remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [2.507264] remoteproc0:返回到用户帮助程序
    [2.512433] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.521452] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [2.532111] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
    [2.539991] remoteproc2:可提供40800000.DSP
    [2.544906] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.554001] remoteproc1:dra7-ipu2-fw.xem4的直接固件加载失败,并出现错误-2
    [2.562255] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且还无法保证向后兼容性。
    [2.572667] remoteproc1:返回到用户帮助程序
    [2.578204] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
    [2.586079] remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
    [2.590976] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [2.600072] remoteproc2:dra7-dsp1-fw.xe66的直接固件加载失败,并出现错误-2
    [2.608317] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [2.618729] remoteproc2:返回到用户帮助程序
    [2.625731] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_USB:已连接 USB 电缆
    [2.633601] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_USB:USB 主机电缆已断开
    [2.642007] remoteproc3:dra7-dsp2-fw.xe66的直接固件加载失败,并出现错误-2
    [2.650772] remoteproc3:返回到用户助手
    [2.687149] usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
    [2.694427] AIC_DVDD_FIXED:由 VDD_3V3供电
    [2.7012] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dumul-dai <-> 58040000编码器映射正常
    [2.711109] u32分类器
    [2.713829] 输入设备检查打开
    [2.717521] 已配置操作
    [2.721103]通过 NetLink v0.30 Netfilter 消息。
    [2.725895] NF_conntrack 版本0.5.0 (16384桶、最大65536)
    [2.732498] ctnetlink v0.93:注册 nfnetlink。
    [2.738348] XT_TIME:内核时区为-0000
    [2.743042] IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
    [2.748576] arp_tables:(c) 2002 David S. Miller
    [2.753282]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [2.758259] NET:注册协议系列10.
    [2.773716] mip6:移动 IPv6
    [2.777887] ip6_tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
    [2.783488] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.788728] NET:注册协议系列17.
    [2.793216] NET:注册协议系列15.
    [2.797708] CAN:控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)
    [2.803968] NET:注册协议系列29.
    [2.808471] CAN:原始协议(修订版20120528)
    [2.812767] CAN:广播管理器协议(修订版20120528 t)
    [2.818484] CAN:NetLink 网关(修订版20130117) max_hops=1
    [2.824382]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.828679] NET:注册协议系列41.
    [2.833708] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.840661]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.846887]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.853603]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.859837]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.868070] TI OMAP4 +器件的电源管理。
    [2.873157]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.878292]已注册的任务统计数据版本1
    [2.884108] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.907177][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.913818][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [3.188120][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [3.192696] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [3.224662][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [3.402098] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [3.413382] mmc0:地址0007处的新高速 SDHC 卡
    [3.429263] mmcblk0:mmc0:0007 SD04G 3.71 GiB
    [3.435211] mmcblk0:P1 P2
    [3.462561] dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.1.auto
    [3.469584] dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.1.auto
    [3.476517] dwc3 48890000.usb: OTG:只有在小工具寄存器之后才能启动
    [3.477471] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [3.480382] mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
    [3.490775] mmcblk1:mmc1:0001 Q2J55L 7.09 GiB
    [3.500986] mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J55L 分区1 16.0 mib
    [3.517173] mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J55L 分区2 16.0 mib
    [3.524644] mmcblk1:P1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
    [3.700567] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [3.706101] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册了新的 USB 总线,分配了总线编号1
    [3.714030] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [3.722801] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 476、IO 内存0x488d0000
    [3.728976] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [3.735801] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [3.743050] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [3.747961] USB USB1:制造商:Linux 4.4.6.67-g6e995fe41a xhci-hcd
    [3.754442] USB USB1:串行号:xhci-hcd.2.auto
    [3.759638]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.763422]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [3.767618] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [3.773130] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配的总线编号2.
    [3.781645] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [3.789874] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003
    [3.796988] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [3.803947] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [3.808849] USB USB2:制造商:Linux 4.4.6.67-g6e995fe41a xhci-hcd
    [3.815323] USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.2.auto
    [3.820520]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.824315]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [3.829765] ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000.McASP 映射正常
    [3.839256]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [3.846443] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [3.861730] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
    [3.865921] ALSA 器件列表:
    [3.868897]#0:BeagleBoard-X15
    [3.872220]#1:HDMI 58040000编码器
    [4.084190] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
    [4.224328] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=04b4、idProduct=6560
    [4.231065] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [4.261824]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [4.265654]集线器1-1:1.0:检测到4个端口
    [4.544181] USB 1-1.3:使用 xhci-hcd 的新型低速 USB 器件编号3
    [4.648081] USB 1-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=093A、idProduct=2510
    [4.655038] USB 1-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=0
    [4.662381] USB 1-1.3:产品:USB 光电鼠标
    [4.667145] USB 1-1.3:制造商:PixArt
    [4.671708] USB 1-1.3:EP 0x81 -舍入间隔为64微帧、EP desc 表示80微帧
    [4.712318]输入:PixArt USB 光电鼠标作为/devices/platform/44000000.ocp/488c0000.omap_dwc3_2/488d0000.usb/xhci-hcd.2.auto/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:093A:2510.0001/输入/输入1
    [4.729227] hid-generic 0003:093A:2510.0001:输入、hraw0:USB HID v1.11鼠标[PixArt USB 光电鼠标]、位于 usb-xhci-hcd.2.auto-1.3/input0上
    [5.128021] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [5.138309] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [5.146598] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [5.154077]释放未使用的内核内存:2048K (c1200000 - c1400000)
    [5.197960]初始化:初始化已启动!
    [5.224114] SELinux:在兼容模式下运行 Android M 策略的 Android 主内核。
    [5.302511] audit:type=1403 audit (5.289:2):policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295
    [5.311248] init:(初始化 SELinux 非强制执行花费0.11s。)
    [5.317547]审核:type=1400审核(5.309:3):AVC:拒绝{读取} for pid=1 comm="init" name="SELinux_version" dev="mmcblk0p2" ino=35 scontext=u:r:kernel:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0=tclass peroriver=1
    [5.336985]审核:type=1400审核(5.329:4):AVC:拒绝{open}for pid=1 comm="init" path="/sellinux_version" dev="mmcblk0p2" ino=35 scontext=u:r:kernel:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0pensor=1类别
    [5.356509]审核:type=1400审核(5.349:5):AVC:针对 pid=1 comm="init" path="/sellinux_version" dev="mmcblk0p2" ino=35 scontext=u:r:kernel:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:sclass=1 perorivenable=1
    [5.384617] init:init second stage started!
    [5.416126] init: waitpid failed: no child processes
    [5.422500] init:(从/default.prop 加载属性花费了0.00s。)
    [5.435069] init:(解析/init.environon.rc 花费了0.00s。)
    [5.442249] init:(解析/init.usb.rc 花费了0.00s。)
    [5.4499691]初始化:(解析/init.rom7510board.usb.rc 花费了0.00s。)
    [5.455887] init:(解析/init.rom7510board.rc 花费0.01s。)
    [5.463996] init:(解析/init.usb.configfs.rc 花费了0.00s。)
    [5.470886] init:(解析/init.zygote32.rc 花费0.00s。)
    [5.477611] init:(解析/init.trace.rc 花费了0.00s。)
    [5.482790] init:(解析/init.rc 花费0.05s。)
    [5.487613] init:sLinux:无法获取规范路径/ADB_keys restorecon:无此类文件或目录。
    [5.498467] init:正在启动服务'ueventd'……
    [5.503482] init:正在等待/dev/.coldboot_done...
    [5.505391] ueventd:ueventd 已启动!
    [5.505486] audit:type=1400 audit (5.489:6):AVC:拒绝{读取} for pid=136 comm="ueventd" name="ueventd.RC" dev="mmcblk0p2" ino=40 scontext=u:r:ueventd:s0 tcontext=u:object_r:unperorentional=s0 tclass
    [5.505519]审核:type=1400审核(5.489:7):AVC:拒绝{open}for pid=136 comm="ueventd" path="/ueventd.RC" dev="mmcblk0p2" ino=40 scontext=u:r:ueventd:s0 tcontext=u:object_r:unperensival=s0 tclass
    [5.505549]审核:type=1400审核(5.489:8):AVC:针对 pid=136 comm="ueventd" path="/ueventd.RC" dev="mmcblk0p2" ino=40 scontext=u:r:ueventd:s0 tcontext=u:object_r:unperorivener= 1:tclass
    [5.758523]审核:type=1400审核(5.749:9):AVC:拒绝{读取} for pid=137 comm="ueventd" name="etC" name="mmcblk0p2" ino=1049 scontext=u:r:ueventd:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s= lnk perorivenority=1
    [5.841225] ueventd:Coldboot 花费0.26秒。
    [5.849138] init:等待/dev/.coldboot_done 花费0.35秒。
    [5.855480] init:未找到/dev/hw_random
    [5.870155]审核:type=1400审核(5.859:10):AVC:针对 pid=1 comm="init" path="/acct" dev="mmcblk0p2" ino=8193 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0=tdir 类允许性
    [5.893885] init:WRITE_FILE:Unable to open '/proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs:no such file or directory
    [5.904454] init:write_file:Unable to open '/proc/sys/kernel/sched_compat_yield:no such file or directory
    [5.915573] init:write_file:Unable to write to '/dev/cpuctl/cpu.shares:invalid arge.
    [5.927217] init:write_file:Unable to open '/proc/sys/abi/swp:no such file or directory
    [5.945198]初始化:未找到/dev/hw_random
    [5.975997] init:警告! 服务日志需要定义 SELinux 域;请修复!
    [5.983784] init:正在启动服务'logd'……
    [5.989966]审核:type=1400审核(5.979:11):AVC:拒绝{执行} for pid=143 comm="init" name="logd" dev="mmcblk0p2" ino=253 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:未标记:s0 tclass=peror可能 的文件
    [6.009735]审核:type=1400审核(5.999:12):AVC:针对 pid=143 comm="init" path="/system/bin/logd " dev="mmcblk0p2" ino=253 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0=tperensorivenable= 1类拒绝{execute_no_transans}
    [6.031252] remoteproc1:为5502000.IPU 加电
    [6.036132] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3734820
    [6.043157] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
    [6.098281] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [6.104728] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [6.107835] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [6.107997] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    [6.108559] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 4
    [6.108896] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [6.109029] rpmsg_RPC rpmsg1:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [6.109585] rpmsg_RPC rpmsg1:已发布函数= 9
    [6.148804] remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
    [6.443533] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [6.452366]审核:type=1400审核(6.439:13):AVC:针对 pid=1 comm="init" path="/" dev="mmcblk0p2" ino=2 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:未标记:s0 tclass=1 per可能 的目录拒绝{mountton}
    [6.473955]审核:type=1400审核(6.459:14):AVC:针对 pid=1 comm="init" path="/storage" dev="mmcblk0p2" ino=8197 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:storage_file:s0=tperorivenperedir class 拒绝{mountton}
    [6.508574] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [6.531196] init:(从/system/build.prop 加载属性需要0.01s。)
    [6.538249] init:(从/vendor/build.prop 加载属性花费了0.00s。)
    [6.545267] init:(从/factory/factory.prop 加载属性花费了0.00s。)
    [6.562467] init:/recovery not specified in fstab
    [6.577653]初始化:警告! 服务 vold 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [6.585549] init:正在启动服务'vold'……
    [6.592771] INIT:不引导图表。
    [6.685190]初始化:警告! Service exec 0 (/system/bin/tzdatacheck)需要定义 SELinux 域;请修复!
    [6.695683] init:正在启动服务'exec 0 (/system/bin/tzdatacheck)'...
    [6.728038]审核:type=1400审核(6.719:15):AVC:denied { write } for pid=143 comm="logd" name="kmsg" dev="tmpfs" ino-8613 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:kmsg_device:s0 tclass=1 per可能 的 CHR 文件
    [6.747674]审核:type=1400审核(6.739:16):AVC:针对 pid=143 comm="logd"功能=23 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=capability aller=1、拒绝了{sys_Nice}
    [6.765732] init:服务'exec 0 (/system/bin/tzdatacheck)'(pid 146)从状态0退出
    [6.766266] audit:type=1400 audit (6.759:17):AVC:denied{create}for pid=143 comm="logd" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_audit_socket enable=1
    [6.766335]审核:type=1400审核(6.759:18):AVC:拒绝{写入} pid=143 comm="logd" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_audit_socket 允许=1
    [6.766968] logd.auditd:开始
    [6.766998] logd.klogd:6762847091
    [6.818123] init:(从/data/local.prop 加载属性花费了0.00s。)
    [6.830814]随机:init:未初始化 urandom 读取(40字节读取、34位熵可用)
    [6.878274] type=1400 audit (6.759:22):AVC:denied { syslog_read } for pid=143 comm="logd" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:kernel:s0 tclass=system parenable=1
    [6.907814] type=1400 audit (6.869:23):AVC:针对 pid=143 comm="logd" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_audit_socket pro允许=1、拒绝了{getopt}
    [6.970000]初始化:警告! 服务 logd-reinit 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [6.978509] init:正在启动服务'logd-reinit'...
    [6.984593] init:write_file:Unable to open '/proc/sys/vm/min_free_order_shift:no such file or directory
    [6.994580] remoteproc3:无法加载 dra7-dsp2-fw.xe66
    [ 7.001344] type=1400审核(6.989:24):AVC:拒绝{写入} pid=155 comm="logd" name="logd" dev="tmpfs" ino-8828 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:logd_socket:s0 tclass=sock_perfensiven
    [7.020353]初始化:正在启动服务'healthd'...
    [7.021345] logd.daemon:重新开始
    [7.028262] remoteproc2:无法加载 dra7-dsp1-fw.xe66
    [7.034633]初始化:警告! 服务 lmkd 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.034872] type=1400 audit (7.029:25):AVC:拒绝{入口点} for pid=156 comm="init" path="/sbin/healthd dev="mmcblk0p2" ino=31 scontext=u:r:healthd:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0=tclass 文件
    [7.061921] remoteproc0:无法加载 dra7-ipu1-fw.xem4
    [7.067505]初始化:正在启动服务'lmkd'……
    [7.072535]初始化:警告! 服务服务管理器需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.082556] init:正在启动服务'ervicemanager'...
    [7.088404]初始化:警告! 服务面板铃声需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.097096] init:正在启动服务'surveflinger'...
    [7.100517] type=1400 audit (7.089:26):AVC:拒绝{读取} for pid=156 comm="healthd" path="/sbin/healthd dev="mmcblk0p2" ino=31 scontext=u:r:healthd:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=perperorivenor
    [7.112004]装订器:156:156交易失败29189,大小为0-0
    [7.13066]初始化:警告! 服务 pvrsrvinit 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.139038] init:正在启动服务'pvrsrvinit'...
    [7.141134] type=1400 audit (7.129:27):AVC:拒绝{写入} pid=145 comm="vold" name="property_service" dev="tmpfs" ino=6033 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:property_socket:s0 tclass=sock_perommand1
    [7.142414] type=1400 audit (7.129:28):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager"拒绝了{ set_context_mgr } scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=binder 允许=1
    [7.179380] init:找不到"/system/bin/uim-sysfs、禁用"UIM"
    [7.186114] init:服务'logd-reinit'(pid 155)以状态0退出
    [7.193853]初始化:警告! Service exec 1 (/system/bin/init.rom7510board.cpuset.sh)需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.203650] type=1400审核(7.179:29):AVC:Denied { create } for pid=145 comm="vold" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_kobject_uevent_socket enable=1
    [7.203755] type=1400 audit (7.179:30):AVC:针对 pid=145 comm="vold" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_kobject_uevent_passument=1,拒绝了{ SETOPT }
    [7.203839] type=1400 audit (7.179:31):AVC:denied { BIND } for pid=145 comm="vold" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_kobject_uevent_socket enable=1
    [7.203917] type=1400审核(7.179:32):AVC:针对 pid=145 comm="vold" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_kobject_uevent_socket pro允许=1、拒绝了{getopt}
    [7.212293] type=1400 audit (7.199:33):AVC:denied { read } for pid=145 comm="vold" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_kobject_uevent_socket enable=1
    [7.219362] type=1400 audit (7.199:34):AVC:denied { create } for pid=145 comm="vold" name="disk:179,0" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:vold_device:s0 tclass=blk_file acer=1
    [7.253274] type=1400 audit (7.239:35):AVC:denied { module_load } for pid=160 comm="pvrsrvinit" path="/system/lib/modules/pvrsrvkm.ko " dev="mmcblk0p2" ino=1491 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:spertclass=1
    [7.324605] init:正在启动服务'exec 1 (/system/bin/init.rom7510board.cpuset.sh)'...
    [7.343565] PVR_K:UM DDK-(4081762)和 KM DDK-(4081762)匹配。 [确定]
    [7.351307] type=1400 audit (7.329:36):AVC:拒绝{写入} pid=160 comm="pvrsrvinit" name="pvrsrvkm" dev="tmpfs" ino=9227 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:gp_device:spertchr=1
    [7.380049] init:服务'exec 1 (/system/bin/init.rom7510board.cpuset.sh)'(pid 167)以状态0退出
    [7.380203] type=1400 audit (7.329:37):AVC:针对 pid=160 comm="pvrsrvinit" path="/dev/pvrsrvkm " dev="tmpfs" ino=9227 ioctlcmd=670d scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:peroritiven_chr:tchr:s1
    [7.410500] init:服务'pvrsrvinit'(pid 160)以状态0退出
    [7.417579] init: insmod:open ("/system/lib/modules/cmemk.ko) failed: no such file or directoryinit: insmod:open ("/system/lib/modules/galcore.ko /system/lib/modules/rpmsg_pru.ko) failed: no such file or directoryinit: insmod:open ("/system/lib/modules/pruss_intc.ko /system/lib/modules/pru_rproc.ko) failed: no such file or directoryinit: insmod:open ("/system/lib/modules/pruss.ko) failed: no simod:no such file or directory: un: un: 没有这样的文件或目录 init: insmod : open("/system/lib/modules/prueth.ko ")失败:没有这样的文件或目录
    [7.473291]文件系统已注册
    [7.489386] init:正在启动服务'console'...
    [7.494741]初始化:警告! 服务 NETD 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.502468]初始化:正在启动服务'NETD'...
    [7.507411]初始化:警告! 服务调试器需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.515686]初始化:正在启动服务'debuggerd'……
    [7.520810]初始化:找不到'/system/bin/debuggerd64、禁用'debuggerd64'
    [7.525068] type=1400 audit (7.489:38):AVC:针对 pid=159 comm="surfaceflinger" path="/dev/dri/card0 " dev="tmpfs" ino-8674 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:gp_device:s0 tclass=1 per可能 的 chr_file.
    [7.525155] type=1400 audit (7.499:39):AVC:针对 pid=178 comm="init" path="/system/bin/sh dev="mmcblk0p2" ino-341 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:未标记:s0 tclass=perorivenable1、拒绝{entrpoint}
    [7.526152] type=1400 audit (7.499:40):AVC:拒绝{读取} for pid=178 comm="sh" path="/system/bin/linker dev="mmcblk0p2" ino=247 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:未标记:s0 tclass=file=1允许
    [7.526228] type=1400 audit (7.499:41):AVC:拒绝{读取} for pid=178 comm="sh" name="供应商" dev="mmcblk0p2" ino=1493 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:未标记:s0 tclass=lnk_perorivenable
    [7.526292] type=1400 audit (7.499:42):AVC:拒绝{打开} for pid=178 comm="sh" path="/system/lib/libc +.so " dev="mmcblk0p2" ino=863 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=perorivenor
    [7.526361] type=1400 audit (7.499:43):AVC:针对 pid=178 comm="sh" path="/system/lib/libc ++.SO" dev="mmcblk0p2" ino=863 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 = tperorivenorm file=1
    [7.526422] type=1400 audit (7.499:44):AVC:拒绝{执行} for pid=178 comm="sh" path="/system/lib/libc +.so " dev="mmcblk0p2" ino=863 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=perorperfivenor
    [7.526483] type=1400 audit (7.519:45):AVC:拒绝{读取} for pid=183 comm="sh" name="getprop" dev="mmcblk0p2" ino=219 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=lnk_perorivenablefile
    Shell@rom7510:/$[ 7.526767] type=1400 audit (7.519:46):AVC:针对 pid=183 comm="sh" path="/system/bin/toybox " dev="mmcblk0p2" ino=373 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:unperment-t1:tproperfensored file=sclass
    [7.704289] init:找不到“/system/bin/rild”,禁用“RIL-daemon”
    [7.711303]初始化:警告! Service DRM 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.719257] init:正在启动服务'rm'...
    [7.72397] init:warning! 服务媒体需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.732494] init:正在启动服务'Media'...
    [7.737695]初始化:警告! 服务 installd 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.746048]初始化:正在启动服务'installd'...
    [7.751111] init:找不到"/system/bin/install-recovery.sh、禁用"flash_recovery"
    [7.759844] type=1400 audit (7.739:47):AVC:拒绝{ create } for pid=186 comm="iptables" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=RawIP_Socket pro允许=1
    [7.774941]初始化:警告! 服务密钥库需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.783137] init:正在启动服务'keystore'...
    [7.788201] init:找不到"/system/bin/lad_dra7xx、禁用"lad_dra7xx"
    [7.795793]初始化:警告! 服务 zygote 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.803839]初始化:正在启动服务'zygote'...
    [7.809366]初始化:警告! 服务 gateeperd 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.817919] init:正在启动服务'gateeperd'……
    [7.82348]初始化:警告! 服务 perfprofd 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.831903] init:正在启动服务'perfprofd'……
    [7.832651] type=1400 audit (7.739:48):AVC:针对 pid=186 comm="iptables" lport=255 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=RawIP_socket antiver=1、拒绝了{getopt}
    [7.857009]初始化:警告! Service bootanim 需要定义 SELinux 域;请修复!
    [7.865539] type=1400 audit (7.849:49):AVC:拒绝{调用} pid=159 comm="surfaceflinger" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=binder 允许=1
    [7.880529] init:正在启动服务'bootanim'...
    [7.885800]初始化:正在启动服务'adbd'……
    [7.890830] type=1400 audit (7.849:50):AVC:denied { transfer } for pid=159 comm="surfaceflinger" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=binder=1允许
    [7.906285] type=1400 audit (7.879:51):AVC:针对 pid=199 comm="init" path="/sbin/adbd dev="mmcblk0p2" ino=30 scontext=u:r:adbd:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=peroleriven
    [7.925523] type=1400 audit (7.899:52):AVC:拒绝{ SETOPT } for pid=201 comm="iptables" lport=255 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=RawIP_socket antiver=1
    [8.014100] type=1400 audit (7.999:53):AVC:拒绝{读取} for pid=199 comm="adbd" path="/sbin/adbd dev="mmcblk0p2" ino=30 scontext=u:r:adbd:s0 tcontext=u:object_r:未标记:s0 tclass=perorivener=1
    [8.036961]读取描述符
    [8.039863]读取字符串
    [8.048034] init:write_file:Unable to write to '/config/usb_gadget/g1/UDC:no such device
    [8.075166] type=1400 audit (8.069:54):AVC:拒绝{读取} for pid=191 comm="keystore" name=".metadata" dev="mmcblk0p2" ino=1551 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:keystore_data_file:s0 per可能 文件
    [8.095573] type=1400 audit (8.069:55):AVC:拒绝{打开} pid=191 comm="keystore" path="/data/misc/keystore/.metadata dev="mmcblk0p2" ino=1551 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:keystore_data_file:s0=t1允许文件
    [8.117801] healthd:未找到充电器电源
    [8.123155] healthd:未找到电池设备
    [8.151381] type=1400 audit (8.109:56):AVC:denied { call } for pid=156 comm="healthd" scontext=u:r:healthd:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=binder=1许可
    [8.178455] type=1400 audit (8.109:57):AVC:denied { transfer } for pid=156 comm="healthd" scontext=u:r:healthd:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=binder=1许可
    [8.193692] type=1400 audit (8.109:58):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager"拒绝{getattr}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:healthd:s0 tclass=process pro允许=1
    [8.23367]随机:perfprofd:未初始化 urandom 读取(40字节读取、48位熵可用)
    [9.177419] type=1400审核(9.169:59):AVC:拒绝{写入} pid=188 comm="MediaServer" name="video"/dev/tmpfs" ino-8726 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:video_device:s0 tclass=perg_file
    [9.214135] type=1400 audit (9.169:60):AVC:denied { ioctl } for pid=188 comm="MediaServer" path="/dev/video0 dev="tmpfs" ino-8726 ioctlcmd=5600 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:video_device:s0 perensival=tchr=1
    [10.099654] type=1400 audit (10.089:61):AVC:拒绝{执行} for pid=192 comm="zygote" path="/data/dalvik-cache/arm/system@framework@boot.oat " dev="mmcblk0p2" ino=1554 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:dalksk=pensor_1文件:tager=tagle=1
    [10.272804] type=1400 audit (10.259:62):AVC:denied { create } for pid=450 comm="ip" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_route_socket pro允许=1
    [10.290695] type=1400 audit (10.279:63):AVC:denied { SETOPT } for pid=450 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_route_socket enable=1
    [10.308959] type=1400 audit (10.279:64):AVC:denied { BIND } for pid=450 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_route_socket pro允许=1
    [10.325342] type=1400 audit (10.279:65):AVC:denied{getattr}for pid=450 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_route_socket pro允许=1
    [10.341288] type=1400 audit (10.279:66):AVC:denied { write } for pid=450 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_route_socket pro允许=1
    [10.357061] type=1400 audit (10.279:67):AVC:denied { nlmsg_read } for pid=450 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_route_socket enable=1
    [10.373248] type=1400 audit (10.279:68):AVC:Denied { Read } for pid=450 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_route_socket pro允许=1
    [10.388909] type=1400 audit (10.279:69):AVC:denied { nlmsg_write } for pid=450 comm="IP" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_route_socket enable=1
    [10.405829] type=1400 audit (10.279:70):AVC:拒绝{连接} for pid=181 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_route_socket pro允许=1
    [10.422129] type=1400 audit (10.279:71):AVC:针对 pid=181 comm="NETD" kmod="netdev-dummy0"拒绝了{ MODULE_Request } scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:kernel:s0 tclass=enerable=1
    [10.439627] type=1400 audit (10.299:72):AVC:denied{getopt}for pid=181 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_route_socket enable=1
    [10.455478] type=1400 audit (10.299:73):AVC:denied { create } for pid=181 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_nflog_socket enable=1
    [10.471347] type=1400 audit (10.299:74):AVC:针对 pid=181 comm="NETD"拒绝了{ SETOPT } scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_nflog_socket enable=1
    [10.487179] type=1400 audit (10.299:75):AVC:denied { BIND } for pid=181 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_nflog_socket enable=1
    [10.503093] type=1400 audit (10.299:76):AVC:针对 pid=181 comm="NETD"拒绝了{ getopt } scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_nflog_socket enable=1
    [10.519117] type=1400 audit (10.299:77):AVC:denied { create } for pid=181 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_netfilter_socket enable=1
    [10.535750] type=1400 audit (10.299:78):AVC:针对 pid=181 comm="NETD"拒绝了{ SETOPT } scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_netfilter_socket enable=1
    [10.552055] type=1400 audit (10.299:79):AVC:denied { BIND } for pid=181 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_netfilter_socket enable=1
    [10.568218] type=1400 audit (10.299:80):AVC:denied { write } for pid=181 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_netfilter_socket enable=1
    [10.584283] type=1400 audit (10.299:81):AVC:denied { read } for pid=181 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_netfilter_socket enable=1
    [10.600468] type=1400 audit (10.299:82):AVC:denied{getopt}for pid=181 comm="NETD" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_netfilter_socket enable=1
    [14.208699] type=1400 audit (14.199:83):AVC:拒绝{写入} pid=188 comm="MediaServer" name="controlC0" dev="tmpfs" ino-8681 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:audio_device:s0 tclass=pergiven_file
    [14.229167] type=1400 audit (14.199:84):AVC:针对 pid=188 comm="MediaServer" path="/dev/snd/controlC0 " dev="tmpfs" ino=8681 ioctlcmd=5510 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:audio_device:spertchr=1
    [14.376400]随机:非阻塞池已初始化
    [14.668476]`m:警告:Δ"ain"使用32位功能(使用的传统支持)
    [15.647979] type=1400 audit (15.639:85):AVC:针对 pid=478 comm="main" capity=8 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=capability procapable=1、拒绝了{setpcap}
    [15.708636] type=1400 audit (15.699:86):AVC:针对 pid=478 comm="main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:kernel:s0 tclass=security pro允许=1、拒绝了{ check_context }
    [15.726813] type=1400 audit (15.699:87):AVC:针对 pid=478 comm="main"拒绝{ setCurrent } scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=process pro允许=1
    [15.747815] type=1400审核(15.699:88):AVC:拒绝{dyntransition}(对于 pid=478 comm="main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_server:s0 tclass=process pro允许=1)
    [15.764430] type=1400审核(15.699:89):AVC:拒绝{读取} for pid=478 comm="main" path=2F6465762F6173686D656D2F64616C76696B2INIT D61696E207370616365202864656C657465496C656465646524=tfs=tmpu_context=0:tmpu_system_context=0:tmpu=tfs=tmpu_enperm64u=0:tfs=tmpu_enpermages=0:tfs=tmpu_enperm6429
    [15.790511] type=1400 audit (15.729:90):AVC:针对 pid=478 comm="main" path="/dev/socket/zygote 拒绝{getopt}scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=UNIX_stream_socket 允许=1
    [15.809058] type=1400 audit (15.739:91):AVC:拒绝{写入} pid=478 comm="system_server" path="socket:[9768]" dev="sockfs" ino=9768 scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:r:init:s0 tunix=pensived_UNIX 1 tagram
    [15.873359] type=1400 audit (15.859:92):AVC:拒绝{读取} for pid=478 comm="system_server" name="vendor" dev="mmcblk0p2" ino=1493 scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0pensor=1 tk 类
    [16.038970] type=1400 audit (16.029:93):AVC:拒绝{调用} pid=478 comm="system_server" scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=binder 允许=1
    [16.095949] type=1400 audit (16.089:94):AVC:拒绝{执行} for pid=478 comm="system_server" path="/system/lib/libandroid_servers.so dev="mmcblk0p2" ino=839 scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:object_r:未标记:s0=perorperfivenor
    [16.640611] type=1400 audit (16.629:95):AVC:针对 pid=478 comm="system_server" scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=binder 允许=1、拒绝{传输}
    [16.657363] type=1400 audit (16.629:96):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager"拒绝{getattr}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_server:s0 tclass=process antiver=1
    [16.723808] type=1400 audit (16.709:97):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager"拒绝{传输} scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_server:s0 tclass=binder=1许可
    [16.766872] type=1400 audit (16.759:98):AVC:拒绝{读写} for pid=159 comm="Binder _1 " path="socket:[11320]" dev="sockfs" ino=11320 scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:r:init:s0 somener=tunix=1 unix=unixed_swamenamenamenamenamenamenamage=1
    [16.887562] type=1400 audit (16.879:99):AVC:拒绝{调用} pid=159 comm=504F5349582074696D65722031 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_server:s0 tclass=binder=1许可
    [17.693533] type=1400 audit (17.679:100):AVC:拒绝{getattr}for pid=189 comm="installd" path="/data/data/com.android.defcontainer " dev="mmcblk0p2" ino=1604 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:app_data_file:tidr:t512:tdir class=tperor容忍 类0
    [17.717114] type=1400 audit (17.679:101):AVC:针对 pid=189 comm="installd" name="com.android.defcontainer" dev="mmcblk0p2" ino=1604 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:app_data_file:s=512、tdir 类
    [17.740283] type=1400 audit (17.709:102):AVC:拒绝{getattr}for pid=189 comm="installd" path="/data/data/com.android.defcontainer/lib " dev="mmcblk0p2" ino=1564 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:app_data_file=spertk 类
    [17.763211] type=1400 audit (17.709:103):AVC:denied { write } for pid=189 comm="installd" name="com.android.defcontainer" dev="mmcblk0p2" ino=1604 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:app_data_file:s0 = 512、tdir 类
    [17.787175] type=1400 audit (17.709:104):AVC:针对 pid=189 comm="installd" name="lib" dev="mmcblk0p2" ino=1564 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:app_data_file:t512:tdir class=tpermc16
    [17.807819] type=1400审核(17.709:105):AVC:拒绝{取消链接} for pid=189 comm="installd" name="lib" dev="mmcblk0p2" ino=1564 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:app_data_file:senperm_decom=1 tk=nk_class
    [17.828994] type=1400 audit (17.709:106):AVC:针对 pid=189 comm="installd" name="lib"拒绝了{add_name}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:app_data_file:s0:c512、c768 tclass=perorivenable=1
    [17.847194] type=1400 audit (17.709:107):AVC:拒绝{create}for pid=189 comm="installd" name="lib" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:app_data_file:s0 tclass=lnk_file capable=1
    [20.762404] type=1400 audit (20.749:108):AVC:针对 pid=478 comm="system_server" path="/vendor" dev="mmcblk0p2" ino=1493 scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:tsk=1 perorivenable_file=nk_timenority=1
    [22.097135] type=1400 audit (22.089:109):AVC:拒绝{写入} pid=157 comm="lmkd" name="om_scale_adj" dev="proc" ino" ino=11345 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:r:system_server:s0 tclass=aporer=1
    [22.168751] type=1400 audit (22.159:110):AVC:拒绝{打开} for pid=156 comm="healthd" path="/system/usr/share/zoneinfo/tzdata dev="mmcblk0p2" ino=1423 scontext=u:r:healthd:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=perorivenor
    [22.169411] healthd:电池 l=100 v=0 t=42.4 h=2 st=2 chg=A 1970-01-01 00:00:22.164320296 UTC
    [22.945086]低内存:lowmem_shrink:将 om_adj 转换为 kill_sce_adj:
    [22.952309]低记忆杀手:omo_adj 0 => om_score_adj 0
    [22.957808]低记忆杀手:oom _adj 1 => oom _score_adj 58
    [22.963314]低记忆杀手:omo_adj 2 => om_score_adj 117
    [22.968923]低内存杀手:omo_adj 3 => om_score_adj 176
    [22.974534]低记忆杀手:oom _adj 9 => oom _score_adj 529
    [22.980139]低记忆杀手:om_adj 15 => om_score_adj 1000
    [24.476003] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [24.481349] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [24.487914]净 eth0:ALE 表大小1024
    [24.493881] libphy:找不到 PHY 48485000.MDIO:01
    [24.498759] net eth0:从机0、ERR -19上未找到 PHY"48485000.MDIO:01"
    [24.588176] net eth0: Phy found : id is : 0x4dd072
    [24.600514] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [24.765627] type=1400 audit (24.749:111):AVC:拒绝{取消链接} for pid=145 comm="vold" name="public:179,1" dev="tmpfs" ino=9217 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:vold_device:s0 tclass=blk_perorivenable_file.
    [24.833106] type=1400 audit (24.799:112):AVC:针对 pid=192 comm="main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_server:s0 tclass=process pro允许=1、拒绝了{getpgid}
    [24.927339] type=1400 audit (24.819:113):AVC:拒绝{写入} pid=per可能 的 comm="sdcard" name="fuse" dev="tmpfus" ino-8625 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:fuser_device:s0 tclass=chr_file=545
    [24.997977] type=1400 audit (24.819:114):AVC:拒绝{ dyntransition } for pid=comm="main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:shared_relro:s0 tclass=process 546=1
    [25.015065] type=1400审核(24.849:115):AVC:拒绝{写入} pid=546 comm="der-armeabi-v7a" path="socket:[9768]" dev="sockfs" ino=9768 scontext=u:r:shared_relro:s0 tcontext=u:r:r=dunix_domine_s=1允许 UNIX 类
    [25.038682] audit_log_lost:抑制6个回调
    [25.043568]审核:audit_lost=3 audit_rate_limit=20 audit_backlog_limit=64
    [25.051471] type=1400 audit (24.859:116):AVC:拒绝{读取} for pid=comm="der-armeabi-v7a" name="webview.apk" dev="mmcblk0p2" ino=149 scontext=u:r:shared_relro:s0 tcontext=u:546:tagro=u:t1:tclass/unlabeled file=unaporphanorit_r
    [25.051892]审计:超出费率限制
    [25.078651] type=1400 audit (24.859:117):AVC:拒绝{打开} for pid=permomenable="der-armeabi-v7a" path="/system/app/webview/webview.apk dev="mmcblk0p2" ino=149 scontext=u:r:shared_relro:s0 tcontext=u:object_r:t1:unlabeled class
    [25.111667] type=1400 audit (24.859:118):AVC:针对 pid=per可能 的 comm="der-armeabi-v7a" path="/system/app/webview/webview.apk " dev="mmcblk0p2" ino=149 scontext=u:r:shared_relro:s0 tcontext=u:r:tnome_s546:1:unlabeled sclass
    [25.145942] type=1400 audit (24.859:119):AVC:拒绝{transition}for pid=572 comm="vold" path="/system/bin/sh " dev="mmcblk0p2" ino=341 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tclass=process per可能
    [25.166828] type=1400 audit (24.859:120):AVC:针对 pid=572 comm="vold" path="/system/bin/sh 而拒绝{entrypoint}dev="mmcblk0p2" ino=341 scontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:sext=s=允许文件类1
    [25.192370] type=1400 audit (24.859:121):AVC:拒绝{执行} for pid=comm="der-armeabi-v7a" path="/system/app/webview/webview.apk dev="mmcblk0p2" ino=149 scontext=u:r:shared_relro:s0 tcontext=u:object_r =无标签文件:t1
    [25.257366] type=1400 audit (24.859:122):AVC:拒绝{写入} pid=572 comm="sh" path="pipe:[12289]" dev="pipefs" ino=12289 scontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=fif_progivenable_1
    [25.279105] type=1400 audit (24.859:123):AVC:拒绝{读取} for pid=572 comm="sh" path="pipe:[6127]" dev="pipefs" ino=6127 scontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=fifo_progivenable
    [25.308120] type=1400审核(24.859:124):AVC:针对 pid=572 comm="sh" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tclass=process procapable=1、拒绝了{rlimitinh}
    [25.325829] type=1400 audit (24.859:125):AVC:针对 pid=572 comm="sh"拒绝{siginh}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tclass=process procapable=1
    [25.343121] type=1400 audit (24.859:126):AVC:针对 pid=572 comm="sh"拒绝了{noatsecure}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:blkid_pro可能:s0 tclass=process untrusted=1
    [25.359102] type=1400 audit (24.859:127):AVC:拒绝{读取} for pid=572 comm="sh" path="/system/bin/linker dev="mmcblk0p2" ino=247 scontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=peroriver=1
    [25.380836] type=1400 audit (24.869:128):AVC:拒绝{读取} for pid=572 comm="sh" name="vendor" dev="mmcblk0p2" scontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=lnk_perforitivenable=1
    [25.401305] type=1400 audit (24.869:129):AVC:拒绝{open}for pid=572 comm="sh" path="/system/lib/libc +.so " dev="mmcblk0p2" ino=863 scontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:sager=s0 perment-tclass=1
    [25.423875] type=1400 audit (24.869:130):AVC:针对 pid=572 comm="sh" path="/system/lib/libc +.so" dev="mmcblk0p2" ino=863 scontext=u:r:blkid_untrusteds0 tcontext=u:object_r:unlabeled:sclass=1
    [25.445083] type=1400 audit (24.869:131):AVC:拒绝{执行} for pid=572 comm="sh" path="/system/lib/libc +.so" dev="mmcblk0p2" ino=863 scontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:sagicorm= t1 performent-file=tclass
    [25.467446] type=1400 audit (24.879:132):AVC:针对 pid=572 comm="sh" path="/system/bin/blkid " dev="mmcblk0p2" ino=161 scontext=u:r:blkid_untrusted:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:senperficom=1 tclass=1
    [25.489324] type=1400 audit (24.889:133):AVC:针对 pid=551 comm="main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tclass=per可能 处理=1、拒绝{ dyntransition }
    [25.508124] type=1400 audit (24.939:134):AVC:denied { dyntransition } for pid=574 comm="main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:platform_app:s0:c512、c768 tclass=process peroriven=1
    [25.525505] type=1400 audit (24.989:135):AVC:拒绝{调用} for pid=551 comm="reinitialized>" scontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tcontext=u:r:init:s0 tclass=per可能 的 binder=1
    [25.543892] type=1400 audit (24.989:136):AVC:拒绝{调用} pid=574 comm="reinitialized>" scontext=u:r:platform_app:s0:c512、c768 tcontext=u:r:init:s0 tclass=per可能 的 binder=1
    [25.561377] type=1400 audit (25.029:137):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager"拒绝{getattr}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tclass=process permantiven=1
    [25.580326] type=1400 audit (25.029:138):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager"拒绝{transfer}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tclass=permander=1
    [25.597989] type=1400 audit (25.029:139):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:platform_app:s0:c512、c768 tclass=process peroriven=1而拒绝{getattened}
    [25.880363] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [25.895854] type=1400 audit (25.889:179):AVC:拒绝{读取} for pid=566 comm="ndroid.systemui" path=2F6465762F6173686D656D2F64616C76696B21080E6F6E206INO F76696E67646E67646D656D:t64646df = t643646df:tf:tr:t656b646b646b64df:tf:tr:t3686_enpermf:tf:tf = t3664df:tf:tf:tf:tf:tf:tf:tf:tr:t653686ngr:t
    [26.049344] type=1400 audit (26.029:180):AVC:拒绝{执行} for pid=566 comm="ndroid.systemui" path="/system/lib/libsoundpool.so " dev="mmcblk0p2" ino=986 scontext=u:r:platform_app:s0:c512、c768 tcontext=u:unperoritiven_r 1:saged file=u:r
    [26.414091] type=1400 audit (26.399:181):AVC:针对 pid=478 comm="binder_2" scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=process pro允许=1、拒绝了{setsched}
    [26.438426] type=1400 audit (26.429:182):AVC:拒绝{读取} for pid=478 comm="AudioService" name="vendor" dev="mmcblk0p2" ino=1493 scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=nk_perorivenable=nk 文件
    [26.529827] type=1400 audit (26.489:183):AVC:拒绝{ setattr } for pid=145 comm="vold" name="0" dev="fus" ino=1 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:fuse:s0 tclass=forensival=1
    [26.561110] type=1400 audit (26.549:184):AVC:拒绝{读取} for pid=478 comm="HeapTaskDaemon”path=2F6465762F6173686D656D2F64616C766B2D66D61696E207370616365202864656C65646C65fs=tenperedr=t6424df:tag_context=0:tmpu=tagus_enperm64u=tfs=tagus_enor_enor_enor_en_en_en_en_env_env_env_env_env_env_env_
    [26.597205] type=1400 audit (26.589:185):AVC:denied { check_context } for pid=708"main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:kernel:s0 tclass=security pro可能 情况下=1
    [26.636626] type=1400 audit (26.629:186):AVC:拒绝{ dyntransition } for pid=717 comm="main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:radio:s0 tclass=process pro允许 性=1
    [26.678346] type=1400 audit (26.669:187):AVC:denied { call } for pid=717 comm="reinitialized>" scontext=u:r:radio:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=binder=1许可
    [26.738763] type=1400 audit (26.689:188):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager"拒绝{getattr}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:radio:s0 tclass=process pro允许=1
    [26.772270] type=1400 audit (26.689:189):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager"拒绝{传输} scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:radio:s0 tclass=binder 允许=1
    [26.789545] type=1400 audit (26.699:190):AVC:拒绝{写入} pid=157 comm="lmkd" name="om_sete_adj" dev="proc" ino" ino=11750 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:radio:s0 tclass=file=1许可
    [26.807692] type=1400 audit (26.709:191):AVC:针对 pid=717 comm="m.android.phone" path="/system/framework/framework-res.apk dev="mmcblk0p2" ino-=772 scontext=u:r:radio:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0=t1类文件,拒绝{getattr}
    [26.831338] type=1400 audit (26.709:192):AVC:拒绝{读取} for pid=717 comming="amperenableAndroid.phone" path="/system/framework/framework-res.apk dev="mmcblk0p2" ino=772 scontext=u:r:radio:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=1文件
    [26.854557] type=1400 audit (26.709:193):AVC:拒绝{打开} for pid=717 comming="amperedandroid.phone" path="/system/priv-app/TeleService/TeleService.apk dev="mmcblk0p2" ino=1331 scontext=u:r:radio:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=1文件
    [26.879374] type=1400 audit (26.719:194):AVC:拒绝{读取} for pid=708 comm="putmethod.Latin" name="vendor" dev="mmcblk0p2" ino=1493 scontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tcontext=u:object_r = unperorited_s= nk:1:tagendor=nk=nk=un_file.
    [26.919265] type=1400审核(26.759:195):AVC:针对 pid=717 comm="m.Android.phone" path="/system" dev="mmcblk0p2" ino=39 scontext=u:r:radio:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0=tdir 类
    [26.939412] type=1400审核(26.759:196):AVC:拒绝{读取} for pid=717 comming="amperedandroid.phone" name="vendor" dev="mmcblk0p2" ino=1493 scontext=u:r:radio:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=nk_file=lk
    [26.963932] type=1400 audit (26.759:197):AVC:denied { write } for pid=717 commoritivenableAndroid.phone" path="socket:[9768]" dev="sockfs" ino-9768 scontext=u:r:radio:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=onus_dgram
    [26.989777] type=1400 audit (26.869:198):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager"拒绝{getattr}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_server:s0 tclass=process pro允许=1
    [27.007486] type=1400 audit (26.899:199):AVC:针对 pid=per可能 的 comm="d.process.media" path="/system/framework/framework-res.apk " dev="mmcblk0p2" ino-772 scontext=u:r:551_app:s0:c512、c768 tcontext=u:object_r:untrusted_file=taged file=1
    [27.045051] type=1400 audit (26.909:200):AVC:拒绝{读取} for pid=permandomcomm="droid.launcher3" path="/system/framework/framework-res.apk dev="mmcblk0p2" ino-772 scontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tcontext=u:sobject_s725不带标签的文件
    [27.097037] type=1400 audit (26.909:201):AVC:拒绝{打开} for pid=permandomcomm="droid.launcher3" path="/system/priv-app/Launcher3/Launcher3.apk dev="mmcblk0p2" ino=1303 scontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tcontext=u:s= unlabeled 1:tagroom=u:r 1:tclass
    [27.23353] type=1400 audit (27.219:202):AVC:拒绝{写入} pid=188 comm="MediaServer" name="rpmsg-DC" dev="tmpfs" ino_6042 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:rpmsg_device:s0 tclass=1 per可能 的文件
    [27.251249] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
    [27.252249] type=1400 audit (27.239:203):AVC:针对 pid=188 comm="MediaServer" path="/dev/rpmsg-dce 而拒绝{ioctl}dev="tmpfs" ino=6042 ioctlcmd=7201 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:rpmsg_device=sper可能 文件
    [27.282721] type=1400 audit (27.269:204):AVC:denied { getattr } for pid=medical_comm="MediaScannerSer" path="/sdcard" dev="mmcblk0p2" ino=1494 scontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、ctcontext=n1:unlabeled object=nk_file_ldisorphore=u.h
    [27.362253] type=1400 audit (27.349:205):AVC:拒绝{读取} for pid=708 comm="putmethod.Latin" name="libjni_latinime.so" dev="mmcblk0p2" ino=97 scontext=u:r:per可能 不受信任的应用程序:s0:c512、c512、cblk0p2" inome=97 scontext=u:r:untrusted
    [27.418480] type=1400 audit (27.409:206):AVC:拒绝{执行} for pid=708 comm="putmethod.Latin" path="/system/lib/libjni_latinime.so dev="mmcblk0p2" ino=922 scontext=u:r:708_app:s0:c512、c768 tcontext=u:object_r:unperoritable= 1:taged 文件
    [27.578785] type=1400 audit (27.569:207):AVC:拒绝{读取} for pid=717 commperm态 补偿="propermandidandroid.phone" path=2F6465762F617686D656D2F64616C7669B2D6F6E206D6F6720737fs=t365064r=cn_context=t3646ds":tms=1064df:t3646df:t806b6b=t3686nategr=cn=cn_context=cn=t3640d64d_context=t64nategr=t3640:tms=tms=1064nom=t
    [27.780317] type=1400审核(27.769:208):AVC:拒绝{转移} for pid=566 comm=4E444B204D65696436F6465635F scontext=u:r:platform_app:s0:c512、c768 tcontext=u:r:init:s0 tclass=per可能 的1
    [27.824604] type=1400 audit (27.769:209):AVC:拒绝{调用} pid=188 comm="AudioOut_2" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:platform_app:s0:c512、c768 tclass=peroliveder=1
    [27.981530] type=1400 audit (27.959:210):AVC:针对 pid=192 comm="main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_server:s0 tclass=process pro允许=1、拒绝了{getpgid}
    [28.531939] type=1400 audit (28.519:211):AVC:针对 pid=767 comm="d.process.acore" path="/system" dev="mmcblk0p2" ino=39 scontext=u:r:dir_app:s0:c512、c768 tcontext=u:object_r:unlabeled tclass=1
    [28.663990] type=1400 audit (28.609:212):AVC:拒绝{传输} for pid=717 commor可能 的 Android.phone" scontext=u:r:radio:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=binder=1
    [29.039908] type=1400 audit (29.019:213):AVC:拒绝{读写} for pid=159 comm="Binder _1 " path="socket:[11935]" dev="sockfs" ino=init 35 scontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tcontext=u:unical_somer=u:1:unical_somorit_swamenamed=u:t1 unixe=unixe=unix1
    [29.23571] type=1400 audit (29.229:214):AVC:denied { setCurrent } for pid=928 comm="main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=process pro允许=1
    [29.388588] type=1400 audit (29.379:215):AVC:denied { transfer } for pid=725 comm="RenderThread" scontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 bintcontext=u:r:init:s0 tclass=permander=1
    [29.453323] type=1400 audit (29.439:216):AVC:拒绝{ dyntransition } for pid=961 comm="main" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_app:s0 tclass=process pro允许=1
    [29.517057] type=1400 audit (29.509:217):AVC:拒绝{调用} pid=961 comm="reinitialized>" scontext=u:r:system_app:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=binder 允许=1
    [29.535290] type=1400 audit (29.509:218):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager"拒绝{getattr}scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_app:s0 tclass=process pro允许=1
    [29.551430] type=1400 audit (29.509:219):AVC:针对 pid=158 comm="servicemanager" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_app:s0 tclass=binder=1,拒绝了{传输}
    [29.568299] type=1400 audit (29.509:220):AVC:拒绝{写入} pid=157 comm="lmkd" name="om_sete_adj" dev="proc" ino" ino=12036 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:system_app:s0 tclass=file=anoriver1
    [29.586604] type=1400 audit (29.509:221):AVC:拒绝{调用} pid=188 comm="AudioOut_8" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tclass=per可能 的 binder=1
    [29.626999] type=1400 audit (29.609:222):AVC:针对 pid=961 comm="ndroid.settings" path="/system/framework/framework-res.apk " dev="mmcblk0p2" ino=772 scontext=u:r:system_app:s0 tcontext=u:object_r:未标记:s0 tclass=peroriven
    [29.667180] type=1400 audit (29.609:223):AVC:针对 pid=961 comm="ndroid.settings" path="/system/framework/framework-res.apk " dev="mmcblk0p2" ino-772 scontext=u:r:system_app:s0 tcontext=u:object_r:未标记:s0 tclass=file=per可能1
    [29.690005] type=1400 audit (29.609:224):AVC:拒绝{open}for pid=961 comm="ndroid.settings" path="/system/priv-app/Settings/Settings.apk " dev="mmcblk0p2" ino=1319 scontext=u:r:system_app:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=perorivener=1
    [29.882384] type=1400 audit (29.749:225):AVC:拒绝{读写} for pid=159 comm="Binder _3" path="socket:[12058]" dev="sockfs" ino=12058 scontext=u:r:platform_app:s0:c512、c768 tcontext=u:unixel_1:somen_ite_tstreamenamenamenamenable=u:1 unixelink=u.unix=u=u:r=u:tunix_
    [30.020273] type=1400 audit (29.829:226):AVC:针对 pid=961 comm="ndroid.settings" path="/system" dev="mmcblk0p2" ino=39 scontext=u:r:system_app:s0 tcontext=u:object_r:未标记:s0=permandomedir 类
    [30.046818] type=1400 audit (29.869:227):AVC:denied { read } for pid=143 comm="logd.auditd" scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=netlink_audit_socket pro允许=1
    [30.063868] type=1400 audit (29.909:228):AVC:拒绝{读取} for pid=961 comm="ndroid.settings" name="供应商" dev="mmcblk0p2" ino=1493 scontext=u:r:system_app:s0 tcontext=u:object_r:unlabeled:s0 tclass=lnk_perorivenable
    [30.086791] type=1400 audit (29.919:229):AVC:拒绝{使用}for pid=permandom="RenderThread" path="anon_inode:sync_bind" dev="anon_inodefs" ino=5872 scontext=u:r:s0 tcontext=u:r:r:tdfd =不受信任的 tskype:1:tdf = 512
    [30.110669] type=1400 audit (29.949:230):AVC:拒绝{写入} pid=961 comm="ndroid.settings" path="socket:[9768]" dev="sockfs" ino-9768 scontext=u:r:system_app:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=unix_dgram允许
    [30.219981] type=1400 audit (30.209:231):AVC:拒绝{读取} for pid=566 comm="ndroid.systemui" scontext=u:r:platform_app:s0:c512、c768 tcontext=u:r:init:s0 tclass=UNIX_stream_socket peror=1
    [30.942421] type=1400 audit (30.929:232):AVC:拒绝{使用} for pid=566 comm="ndroid.systemui" path="anon_inode:sync-find" dev="anon_inodefs" ino=5872 scontext=u:r:s0 tcontext=u:cn=u:tfd:t1:tskelim允许 的平台:tfd
    [31.039384] type=1400 audit (31.029:233):AVC:拒绝{write } for pid=159 comm="Binder _1 " name="property_service" dev="tmpfs" ino-6033 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:object_r:property_socket:s0 tssssss=per可能 的 sock_file
    [31.175520] init:服务'bootanim'(pid 198)退出,状态为0
    [31.438629] type=1400 audit (31.429:234):AVC:针对 pid=1006 comm="main" capity=8 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=capability procapable=1、拒绝了{setpcap}
    [32.946623] type=1400 audit (32.939:235):AVC:拒绝{读取} for pid=551 comm="MediaScannerSer" name="media" dev="mmcblk0p2" ino=1058 scontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tcontext=u:object_r =无许可标签类
    [32.990540] type=1400 audit (32.959:236):AVC:拒绝{open}for pid=551 comm="MediaScannerSer" path="/system/media " dev="mmcblk0p2" ino=1058 scontext=u:r:untrusted_app:s0:c512、c768 tcontext=u:unperoramenable_1:tdir 类
    [34.61053] type=1400 audit (34.599:237):AVC:拒绝{读取} for pid=961 comm="HeapTaskDaemon " path=2F6465762F6173686D656D2F64616C76696B2D6mp1696E2073706120286464fs=tenperm64fs=tenor_context:t74fs=t64n_context=t64n_enor_enor_enor_en_env_env_env_env_e= t74fs=t64d=0=t0764fs=tps:tps:tps:t07561561 comm=d1:tps=
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijie、

    您能否确认您对 DTS 文件的更改是"dr_mode"、而不是"or_mode"?

    此致、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    抱歉、这是 dr_mode

    我也修改了无配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否有任何更新?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijie、

    1)对于 USB OTG 主机协商协议(HNP)、主机设备需要将 USB-ID 引脚接地、外设设备需要将 USB-ID 引脚悬空。 您的 USB-ID 引脚是否悬空? 下面是一些 背景信息。

    2) 2)您是否加载了相应的 USB 小工具驱动程序? 否则、外设在连接到主机时将不知道如何操作。 下面是 一个加载传统 USB 小工具驱动程序的示例。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    1) 1)关于 USB 硬件电路没有问题、因为同一硬件电路 Yocto 文件系统测试没有问题。

    2) 2)加载.ko 驱动程序的方式不适用于 Android 平台、因为 Android 平台没有 modprobe 命令。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在当前 Android 基线中,我们使用供应商分区的 modprobe 来加载模块

    modprobe 应在/vendor/bin/modprobe.上提供

    示例用法:/vendor/bin/modprobe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    真的吗? 我的系统目录没有 modprobe、请确认您使用的 SDK 版本是 ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-04.00.00.04?

    我的系统目录如下所示:

    1|root@rom7510:/vendor/bin # ls
    pvrsrvctl
    pvrsrvinit


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我在设置中看到的内容
    am57xevm:/vendor/bin # getpropro.bootimage.build.date
    WED 2018年2月21日21:35:39 EST
    am57xevm:/vendor/bin # getpropro.hardware
    am57xevmboard
    am57xevm:/vendor/bin #
    am57xevm:/vendor/bin # getpropro.build.flave.
    full_am57xevm-userdebug
    am57xevm:/vendor/bin # ls mod*
    modinfo modprobe

    --
    我可以从器件代码中看到 modprobe 应该存在、
    git.omapzoom.org

    --

    尝试从发行版中预编译的映像,并确保在开始尝试解决 USB 问题之前刷写供应商分区并准备好安装。

    如果您在本地构建 Android、请执行全新构建
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Android 4.0 SDK:
    在/system/bin 下具有 modinfo

    Android 4.2 SDK:
    /vendor/bin 下具有 modinfo 和 modprobe

    我在4.0 SDK 中也看不到 modprobe。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好


    正如 Nick 所说、Android 4.0 SDK 不是 modprobe 指令。
    但我可以将 busybox 工具添加到 system/bin 目录中以使用 modprobe 命令。
    所以、请告诉我 USB 特定的无配置配置、以及如何生成相应的 KO 文件。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否有任何更新?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijie、

    processors.wiki.ti.com/.../USB_General_Guide_Linux_v3.8 包含有关 DRD USB (在 Linux 中)的部分、这可能会有所帮助。 wiki.tiprocessors.com/.../Sitara_Linux_Add_USB_Ethernet_Gadget_to_Linux_Kernel 讨论了如何在 Linux 内核中添加 USB 小工具。

    编辑:我没有遇到过 insmod (在上面的 DRD 示例链接中使用)与 modprobe 用法的关系、但看起来 modprobe 更强大、使用 insmod。


    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Nick

    问题是未加载 USB1、如上一个日志所示、内核仅加载488d0000.usb、不加载48890000节点
    当我,g_zero.ko 时、它将提示以下问题

    [1249.401098]零48890000.usb:无法启动零:-2
    insmod:无法加载 g_zero.ko:没有此类文件或目录


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否有任何更新?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijie、

    Praneeth 纠正了我上面说的一些问题。 在 Linux 中、您需要确保加载了 USB 小工具。 但是、他说、在 Android 中、系统应该处理所有这些问题-只要您按照 6AA.1.0应用手册中的步骤操作、预期 USB OTG 将自动工作、而无需手动加载任何小工具。

    您的硬件是 AM57xx EVM 板吗? 如果是这样、除非您修改硬件、否则不能在 USB2上使用 USB OTG。 如 TI_AM572XEVM_REV_A3a.pdf AM57xx EVM 原理图中所示、用于实现 OTG 功能的 ID 引脚断开连接:

    AM571x IDK 具有针对 USB2的 OTG 设置。 使用 AM57xx 处理器为 USB OTG 创建电路的正确方法、请参阅 AM571x IDK 原理图:  

    请注意、AM57xx 系列处理器没有专用引脚来处理 USB ID 或 USB VBUS。 这些信号被发送到 GPIO 引脚、因此您还需要修改软件以告知处理器哪些 GPIO 是 ID 和 VBUS 引脚。 请注意 、VUSB_VBUS2会路由到 PMIC、以便 为 AM57xx 提供 GPIO_USB2_VBUS_DET 信号。

    此致、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    现在,我将 init.am57xevmboard.usb.rc 从"setprop sys.usb.controller 488d0000.usb"修改为"setprop sys.usb.controller 48890000.usb"。

    USB 可以工作、但默认模式为主机、需要使用命令"echo "device">/sys/kernel/debug/48890000.usb/mode 切换到设备模式、并且在切换为使用命令"echo "host">/sys/kernel/debug/48890000.usb/mode 后无法返回主机模式。

    因此、需要修改其他位置以支持器件和主机模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijie、

    同样、这取决于您的硬件。 如果您使用 的是此板 (AM572x EVM)、则所有 USB 端口电路都不支持 OTG 模式。 请确认您使用的是哪款电路板。

    可以、您可以手动将软件从主机模式更改为设备模式。 但 USB OTG 也有硬件要求。

    在上一篇文章中、我讨论了微型 USB 端口、它是 AM572x EVM 上的客户端端口。 现在、让我们看看 AM572x EVM 板上的主机端口 USB。

    请注意、USB 端口 P6、P13和 P15没有 ID 引脚。 这意味着这些端口在连接时无法协商客户端/主机关系(因此无法进行 OTG)。 您还将注意到、主机 USB 端口中没有任何一个像客户端端口那样具有 VBUS_DET (VBUS 检测)。 如果您想在器件模式下使用这些 USB 端口、则希望这些端口使用 VBUS 生成 VBUS 检测信号。

    此致、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    硬件电路没有问题。 我有一个连接 ID 引脚和一个 VBUS 检测引脚。 在 Yocto 文件系统中、它可以自动切换 器件模式和 主机模式。

    附件等电路。因此、我认为 Android 文件系统中还有其他地方需要修改、以支持 主机模式和器件模式之间的自动切换。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    问题迎刃而解、需要将 dts 压缩从"compatible ="linux,extcon-usb-gpio"修改为"compatible ="ti,Palms-usb-vid";"

    如下所示:

    extCON_USB1:tps659038_USB{
    兼容="ti、Palms-usb-vid";
    TI、使能 VBUS 检测;
    TI、enable-id-detection;
    ID-GPIO =<&GPIO7 25 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
    VBUS-GPIO =<&GPIO2 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
    };


    谢谢