This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6674:DSP 散热差异。(TMS320C6674、TMS320C6678)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMS320C6674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671950/tms320c6674-difference-the-dsp-thermal-tms320c6674-tms320c6678

器件型号:TMS320C6674
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678
你好
我是 Louis han。
在同时加载 TMS320C6674或 TMS320C6678时、DSP 散热有多大差异?
请你能跟我说吗?
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这种比较不存在。
    在参数部分中、两个器件的运行条件均为:
    -40至100
    0至85

    此致、
    Yordan