This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am5728:液晶屏问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672049/linux-am5728-lcd-display-problem

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我使用 的是 AM5728 定制板、它与 AM5728-EVM 类似。 但使用的显示器具有 MIPI 接口、因此两者之间有 Solomons SSD2828 RGB 到 MIPI 桥。

在显示屏幕上、我们仅连接了 mipi 接口、未连接 I2C 接口和背光。  

现在我可以 在 mipi_clk 上获取时钟、但我的屏幕没有响应。

root@am57xx-EVM:/# gst-launch-1.0 videotestsrc! 自动视频链接
正在将管道设置为暂停...
管道是 PREROLLING ...
管道是 PREROLLED...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
错误:来自元素/GstPipeline:Pipeline0/GstAutoVideoSlink:autovideosink0/GstKMSSink:autovideosink0-actual-sink-kms:Gstreamer 遇到常规资源错误。
其他调试信息:
./../../git/sys/kms/gstkmssink.c (364):gst_kms_sink_show_FRAME ():/GstPipeline0/GstAutoVideoSlink:autovideosink0/GstKMSSink:autovideosink0-actual-sink-kms:
drmModeSetPlane 失败:权限被拒绝(13)
执行在0:00:00.000775920之后结束
正在将管道设置为暂停...
正在将管道设置为就绪...
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...
root@am57xx-EVM:/#

am5728没有检测到屏幕?

如何使 am5728始终感觉屏幕存在?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GStreamer 视点由于自动视频链接正在使用 kmsink、您的管道错误。 在这种情况下、您必须停止 Weston。
    请先执行此命令:
    /etc/init.d/weston 停止

    我还建议您尝试流水线、如下所示:
    gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=500! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=640、height=480'! VPE! kmsink scale=true

    如果需要、请更改电容滤波器中的分辨率。
    您可以在此处找到更多 GST 管道:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia

    BR
    玛格丽塔