Other Parts Discussed in Thread: AM5708
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5708 工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试在 AM5708处理器上打开多个分辨率为(284x160@30 FPS)的解码实例、并且在打开5个此类实例后无法打开解码实例(VIDDEC3_create、返回为空)。 我刚打开一个引擎(Engine_open)、因此我更改了代码以打开多个引擎、并在每个引擎下添加了一个解码实例。 但它在打开最多4个发动机后仍然失败。
对于一次可以打开的解码实例的最大数量是否有任何限制。 我的用例是以较小的分辨率打开20个这样的分辨率实例、甚至更多实例。 需要做什么或我在配置下缺少什么、这可以帮助我打开许多这样的解码实例。
此致、
Navneet Agarwal