This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Bitbake 生成错误

Guru**** 2986690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671989/linux-am3358-bitbake-build-error

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我有一个关于 ProcessorSDK Build 的问题。

当我执行"bitbake"时、我有一条错误消息、如下所示。

------- ------- ------- ------- -

Moto@Ubuntu:~/tisdk/build machine=am335x-evm bitbake Arago-core-tisdk-image
注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
警告:/home/moto/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment.bb:toolchain_create_sdk_version 的 build_dependencies 期间出现异常
警告:/home/moto/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment.bb:/home/moto/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment.bb 最终确定时出错
错误:分析/home/moto/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment.bb 时出现扩展错误
回溯(最近一次调用最后一次):
b.data_smart.ExpandionError:扩展变量 metadata_revision、expression 失败、为${@base_detect_revision (d)}、触发了异常 Cmdlerror:执行'git rev - parse head'失败:[errno 12]无法分配内存


摘要:显示了2条警告消息。
摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。

------- ------- ------- ------- ----

我在论坛中找到了一个主题。

http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/669592/2464565#2464565

根据该线程、错误的原因是内存不足。

这种"存储器"是否意味着物理 DDR 存储器大小? 还是硬盘空间? 我有80GB 磁盘空间。 但物理内存只有4GB。

我可以在这种情况下构建 SDK 吗?

请告诉我。

此致、

Michi