This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:实用程序中出现错误消息:'超出最大输入阵列大小#39;

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671485/tms320c6678-error-message-max-input-array-size-exceeded-in-utilities

器件型号:TMS320C6678

您好!

我的客户在执行 b2i2c 实用程序时看到错误消息、该错误消息已作为 C667x PDK 的一部分提供。 源代码可在此处找到:

C:\ti\pdk_c667x_ \packages/ti\boot\IBL\src\util\btoccs\b2i2c.c

似乎最大字节大小受大小定义的限制、定义如下:

#define size 0x20000  //最大数组大小*/

我相信这项限制并无理由,但可否请你就此作出评论? 是否可以更改较大的值?  

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、应该可以修改大小、请参阅以下 Rahul 的回答:
    e2e.ti.com/.../281749

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好、感谢您的回答。 好的、我`ll 为螺纹进行壁橱。

    此致、
    NK