This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AMIC110:HTTP autentation 不起作用

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671417/rtos-amic110-http-autentication-not-working

器件型号:AMIC110

工具/软件:TI-RTOS

2016年发布了一篇帖子(e2e.ti.com/.../514649)which 从未解决。

因为我有同样的问题,我会告诉你如何解决;)

解决方法是,不要将此代码放入"AddWebFiles()"。 最好是跨越一个新任务、让它等待初始化所有内容。 而不是将用户名和密码添加到配置中。

那么、这是我的代码:

void meinTest (void){

易失性句柄 hCfg;
volatile int valid;
CI_ACCT CA

hCfg = CfgGetDefault();

//创建授权领域1.
//有效= CfgAddEntry (hCfg、CFGTAG _SYSINFO、CFGITEM_SYSINFO_REALM1、0、7、 (uint8 *)"REALM1"、0);
strcpy (ca.用户名、"Stefan ");
strcpy (ca.Password、"geheim);
CA.Flags = CFG_ACCTFLG_CH1; //将用户添加到领域1
有效= CfgAddEntry (hCfg、CFGTAG _ACCT、CFGITEM_ACCT_realm、0、sizeof (CI_ACCT)、 (uint8 *)&CA、0);
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan、

    感谢您的意见!

    您是否仍然具有 Global. stackInitHook ="&AddWebFiles";以及您的 main.c 中的 meinTest()任务的优先级较低?

    此致、
    Garrett