This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0084:stackArmor 不能提供所需的凭据

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668244/tidep0084-stackarmor-doesn-t-provide-required-credentials

器件型号:TIDEP0084
我正在尝试评估   TI 适用于 Linux 系统的 TIDEP0084低于1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计。
第 3.1.2.7.2节 规定了 stackArmor 的 AWS 证书和配置
要将物联网网关连接到 AWS 物联网服务、网关需要由 AWS 提供的身份验证证书。 有关这些证书以及唯一的 AWS URL、请参阅 stackArmor 网页[8]。 获得以下信息后,请返回本指南:
•certificate.pim.crt
•private.pem.key
•public.pem.key
•root-CA.crt
•应使用的 AWS 主机的 URL

我提供了所有相关信息,并要求提供全权证书,但没有结果。 我收到了一个预设的答案、要求提供更多详细信息、当我已经告知 唯一的目标是 评估 TIDEP0084时。

  •  针对 TIDEP0084的 stackArmor 支持是否已终止?
  • 有哪些备选方案?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rei VILO:

    我们对由此带来的不便深表歉意、但我们提供了一项全面托管和管理的物联网服务、该服务在我们在 AWS 中托管的 StackArmor 开发的仪表板和应用中展示了传感器数据。 我们的服务条款不允许我们共享此类访问权限、而无需首先确定使用案例和请求背后的组织。 为方便起见,兹将服务条款转载如下。

    请阅读以下服务条款以访问演示仪表板 –

    • 在请求访问仪表板之前、您必须已购买和设置电路板和传感器。
    • 根据我们的服务条款、此演示仪表板仅适用于与我们共享其使用意图及其用例描述的博纳菲公司或组织。
    • 我们必须能够验证您的组织、您的网站和您的联系信息、然后才能访问

    我们了解您是否不愿意或无法共享此信息、并鼓励您使用 AWS IOT 网关设置您自己的演示环境。 您可以在以下链接中找到有关 AWS IOT 解决方案的更多信息。

    此致、

    GP

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 实际上、我提供了所有信息并遵守了必要条件。

    我刚刚向您发送了一封私人邮件、其中包含更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    REI、

    您是否能够访问演示?

    Jason Reeder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="CloudPalGP"]

    我们对由此带来的不便深表歉意、但我们提供了一项全面托管和管理的物联网服务、该服务在我们在 AWS 中托管的 StackArmor 开发的仪表板和应用中展示了传感器数据。 我们的服务条款不允许我们共享此类访问权限、而无需首先确定使用案例和请求背后的组织。 为方便起见,兹将服务条款转载如下。

    [/报价]

    遗憾   的是、适用于 Linux 系统的低于1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计(正在供货) TIDEP0084主页或 element14 6100023_US -开发套件 SimpleLink 低于1GHz 传感器到云、美国版本页面均未提及这些服务条款。

    如果 TIDEP0084 套件仅适用于"碳化合物公司或组织"、请在将来的客户继续订购之前明确提及。

    如果未提及、可能会被视为虚假广告和 /或隐藏缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的更新。

    不幸的是,答案是否定的。 我仍在等待来自 stackArmor 的凭据 连接到 AWS。

    TIDEP0084套件似乎仅适用于"碳化物公司或组织"。  

    现在的问题是:我是否可以在本地服务器上运行 MQTT 代理时使用其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REI、

    您是否见过此文档:www.ti.com/.../swru533.pdf?它描述了 IBM 演示以及本地托管的演示、该演示与 StackArmor 没有任何依赖关系。

    Jason Reeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。

    到目前为止,我已经重点讨论了主要文档,即 低于1GHz 传感器到云工业物联网(IoT)网关参考(修订版 C) (tiduci9),因为附加文档 低于1GHz 传感器到云 LinuxRegisteredE14套件 (swru533)来自经销商。

    有两个相互竞争的文档是相当令人困惑的。 为什么前一个文档没有提到后一个?

    此外、 在文档 swru533的第8页上、链接 本地网关(请参阅第8节)指向第19页、而不是预期的本地网关。

    由于 micro-SD 卡已用于文档 tiduci9的过程、我需要找到并恢复文档 swru533中提到的预刷写的 micro-SD 卡的映像。

    我会尝试并告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rei、

    只需将传感器克隆到云复制(git://git.ti.com/apps/tidep0084.git)并运行 setup_beaglebone.sh 脚本、即可自行创建映像。 如果您没有物联网套件随附的无线 Cape、则不同意设置无线。

    启动网关时、您可以向'run_demo.sh'脚本提供以下参数以选择所需的云提供商:'aws'、'IBM'、'quickstart

    或'localhost'。 ibmoption 要求执行 Jason 提供的文档中提到的一些附加步骤、而 AWS 是 StackArmor 选项。 您可以选择快速启动以使用 IBM 快速启动 GUI 查看云上的数据、或选择本地主机以本地查看信息。 localhost webserver 位于端口1350上、因此您可以导航到 :1350查看 Web GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有用的指导。 我设法使它正常工作!

    我建议将两个 PDF 文档 swru533和 tiduci9合并为一个文档。

    现在、问题是如何将其与本地 MQTT 服务器连接。