This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:QT 构建错误

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671378/linux-am5728-qt-build-error

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我正在尝试构建 qt-Everywhere opensource-src-5.7.1、并 在出现错误时进行地理位置设置。

/qt-Everywhere-opensource-src-5.7.1$

/qt-Everywhere -opensource-src-5.7.1$ sudo ./configure -xplatform qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++-prefix /usr/local/Qt5.7.1_opengl -OpenGL ES2 -confirme-license -opensource -no-cups -no-largefile -optimized qmake -no-pch -v -no-pch -v-v-opensys-root /home/antriksh/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09/targetNFS -no -sysv-rg-no -rgv-rg-no -rg.html -r
+ CD qtbase
+/home/antriksh/qt-everywhere-opensource-src-5.7.1/qtbase/configure -顶级-xplatform qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++-prefix /usr/local/Qt5.7.1_opengl -OpenGL ES2 -confirme-license -opensource -no-cups -no-largefile -optimized qmake -no-pch -v -no-ICU -no-OpenVG -sysroot /home/antriksh/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09/targetNFS

这是 Qt 开源版本。

根据的条款、您有权使用此软件
GNU Lesser General Public License (LGPL)版本3.
您还有权根据的条款使用此软件
GNU 通用公共许可证(GPL)版本2.

您已接受开源许可证的条款。


  不支持指定的系统/编译器:

     /home/antriksh/qt-everywhere-opensource-src-5.7.1/qtbase/mkspecs/qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g

  有关完整列表,请参见 README 文件。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANTRIKSH、您好!

    您使用的编译器具有硬浮点 ABI、但源代码中没有 qtbase/mkspecs/qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabihf-g++。

    此致、
    Kemal