This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux 和 OCMC 内存

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670377/linux-and-ocmc-memory

您好!

我将通过 Linux 启动 TDA2Px、并将 OCMC RAM 用作 IPU 和 DSP 之间的共享 RAM。 这可以正常工作、但当我尝试使用链接器文件中的 OCMC RAM 作为代码存储或堆栈时、子内核会崩溃。 在这里我的文件:

链接器文件(缩短版本):

存储器
{

   OCMC_RAM1: o = 0x40300000、 l = 0x00080000 // 512KB L3 OCMC RAM1 *
   OCMC_RAM2: o = 0x40400000、 l = 0x00100000 // 1MB L3 OCMC RAM2 */
   OCMC_RAM3: o = 0x4050000、 l = 0x00100000 // 1MB L3 OCMC RAM3 */
   IRAM       :   o = 0x00000000, l = 0x2000    // 8KB */
   SDRAM (AWX):   o = 0x9E000000, l = 0x100000  /* 1 MB */
}

.data -> SDRAM

.bss > SDRAM

.stack > OCMC_RAM2

资源表(缩短版本):

#define L3_OCMC_RAM2                       0x40400000
#define IPU1_OCMC_RAM2                  0x40400000
#define IPU1_OCMC_RAM2_SIZE              0x100000

  {
     TYPE_DEVMEM、
     IPU_OCMC_RAM2、L3_OCMC_RAM2、
     IPU_OCMC_RAM2_SIZE、0、0、"test_shared_memory"、
  }、

DTS:

   reserved_mem:保留存储器{
      #address-cells =<2>;
      大小单元格=<2>;
      范围;

      
      cmem_ocmc_test:cmem@40400000{
         兼容="共享 dma-pool ";
         REG =<0x0 0x40400000 0x0 0x100000>;
         SRAM =<&ocmcram2>;
         无地图;
         状态="正常";
      };    
   };

有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在尝试使用 Remoteproc 将代码/数据加载到 OCMCRAM 中? 如果是这样,Remoteproc 不支持直接从任何 Remoteproc 驱动程序代码加载到 OCMCRAM 内存中。

    谢谢、
    Angela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。 是的、我使用 Remoteproc 将代码/数据加载到 OCMCRAM 中。

    没有办法做到这一点吗? 权变措施或任何其他选项?

    我感谢您的每一个提示!

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    我不知道权变措施。 Remoteproc 驱动程序需要修改才能处理 OCMCRAM 存储器。

    谢谢、
    Angela