This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:ISP 中的本地音调映射

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668609/tda3xevm-local-tone-mapping-in-isp

器件型号:TDA3XEVM

您好!

ISP 中是否有 LTM 硬件模块?

在哪里可以找到有关如何从 Vision SDK 配置它的文档?

谢谢你。

电离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ionut:

    请检查您是否可以在 TDA3x TRM 的"7.3.3.2 ISS ISP GLBCE 功能说明"一章中找到有关音调映射的信息。

    但我认为 VisionSDK 不支持它:
    e2e.ti.com/.../2166502

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vision SDK 支持 GLBCE。 您可以以 OV10640传感器为例。 有一些默认参数定义为 glbceCfg_ov10640 glbceFwbPerCfg_ov10640和 glbceRevPerCfg_ov10640。 如果您需要更多详细信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。
    我找到了 tda2xx\src\ALG_plugins\iss_aewb1\src\dcc_defaults.h gIssDccDefGlbceCfg 结构及默认值。
    在哪里可以找到有关如何配置此结构的文档?
    您可以向我分享一份文档吗?

    谢谢、
    电离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ionut:

    在中定义了结构 vpsGlbceConfig_t:
    /ti_component-s/drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/drv/vPS/include/iss/vps_cfgglbce.h
    在该头文件中、每个字段都有注释。

    您能否检查这是否对您有所帮助?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ionut、

    我已向您发送 GLBCE 调优指南。

    此致、

    梅扬克