This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:将 HDMI 设置为 NTSC 模式

Guru**** 2964720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671801/tms320dm8148-setting-hdmi-to-ntsc-mode

器件型号:TMS320DM8148

您好!

我正在使用 DVR RDK 04.01.00.02。 我想在 HDMI 上驱动 PAL 视频。 我能够通过 HDMI 驱动1080p60、1080p30、1080i60。 但是、当我尝试在 PAL 模式下配置 HDMI 时、我收到错误消息。 以下是我的输出;

CAT /sys/devices/platform/vpss/display0/mode
1080P-60

echo 0 >/sys/devices/platform/vpss/display0/enabled

Echo PAL >/sys/devices/platform/vpss/display0/mode

Echo 1 >/sys/devices/platform/vpss/display0/enabled
VPSS_DCTRL:无法设置 venc Mdoe。
VPSS_DCTRL:无法启用 VENC HDMI

是否可以将 HDMI 设置为 PAL 模式? 我是否应该更改模式以外的任何其他参数?

此致、

Pranay Kumar.k