This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:关于 TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)附带的 SD 卡

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671754/tmdslcdk6748-regarding-the-sd-card-supplied-with-the-tms320c6748-dsp-development-kit-lcdk

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件:TMS320C6748

您好!

在没有盒装  TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)的情况下、我找到了8GB 的 SD 卡。  

但是,当我检查 Windows 7操作系统时,它只显示一个8MB 的分区,名为 Boot。

是8MB 还是8GB SD 卡? SD 卡中存储了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    sdcard 应包含处理器 SDK RTOS 引导加载程序。 如果您将其插入电路板、请将电路板连接到 PC (通过 USB-UART 端口)、然后打开电路板的终端程序(即 TeraTerm)、您将看到电路板已初始化。

    此致、
    Yordan