This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:MMC 安装点

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670352/linux-processor-sdk-am335x-mmc-mount-point

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我有一个定制的 AM335X 板、其中 eMMC 位于 AM335X mmc1端口上、SD 卡位于 AM335X mmc0端口上。 一切正常,启动后我能够检测到 mmc0和 mmc1。 插入 SD 卡后,eMMC 的安装点将变为 mmcblk1。 我希望始终将 eMMC 作为 mmcblk0进行安装。我将4.4内核与我能够在板级配置文件中使用以下函数的旧内核一起使用。但我无法确定我们可以在哪里更改4中的卡优先级。 系列内核。 请告诉我一种方法,无论我们是需要更改 DTS 来更改安装点,还是需要在司机中进行更改。

静态 结构 OMAP2_hsmmc_info AM335x_MMc[] __initdata = {
{
/*将在运行时设置*/
}、
{
.mc = 1、
.caps = MMC_CAP_4_bit_data、
.GPIO_CD = GPIO_TO_PIN (0、 6)、
.GPIO_WP = GPIO_TO_PIN (3、 18)、
.OCR_MASK = MMC_VDD_32_33 | MMC_VDD_33_34、 // 3V3 *
}、
{
mmc = 0、 /*将在运行时设置*/
}、
{} /*终端*/
};
相关信息
Pranav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    请参阅 此 hack。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Kemal,感谢您的回应,我已经通过了该参考,但这是在3.2内核中。 我想在4.4版本中实现相同的功能,但我们没有任何板初始化文件。

    相关信息
    Pranav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,
    能否告诉我、无论 SD 卡是否存在、我们需要对作为 mmcblk0安装的 eMMC 进行哪些修改。 或任何支持 DTS 的最新内核


    相关信息
    Pranav Prakash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是很好奇。 到目前为止、您已在这方面进行了哪些调查? 您能与我们分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kemal,

    感谢您的好奇心、最后我得到了我互换了 am33xx.dtsi 中节点的解决方案、它对我来说非常有用。

    相关信息
    Pranav