This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:MMC2 WiFi 启动

Guru**** 2949290 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671726/linux-am4378-mmc2-wifi-bring-up

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在尝试在基于 AM4378处理器的电路板上启动 WIFI。 我使用的是 DTB 和 Linux 内核、该内核是由 ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-04.00.00.04构建的

WiFi 模块(Silicon Labs 的 WF111)使用 TXS026 (SDIO 端口扩展器)通过 SDIO 接口连接到 AM4378的 mmc2引脚。  在下表中、我指定了 AM437、TXS026和 WF111之间的引脚连接。 TXS026 SEL 引脚被连接至 GND 来选择 B0。

AM437   TXS026   WF111
焊球编号 模式3 输入 输出  
AD21. MMC2_CLK CLKA CLKB0 SDIO_CLK
AE22. MMC2_CMD CMDA CMDB0 SDIO_CMD
AD22. MMC2_DAT0 DATA0A DATA0B0 SDIO_DATA0
AE23. MMC2_DAT1 DATA1A DATA1B0 SDIO_Data1
AD23 MMC2_DAT2 DATA2A DATA2B0 SDIO_DATA2
AE24 MMC2_DAT3 DATA3A DATA3B0 SDIO_DATA3

请告诉我 、为了启动 WiFi、我应该在器件树或内核构建过程中做些什么更改。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在此论坛上、我们只能帮助进行 MMC 端口配置。 软件团队已收到通知、并将在此处作出响应。

    您使用的 WiFi 模块是第三方模块、TI 无法为其提供帮助。 我们没有配备此 WiFi 模块的软件或电路板、无法重复出现您可能遇到的任何问题。 要获得 WiFi 模块支持、您应联系您的模块制造商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Puneeth、

    您可以在以下链接中找到类似的问题和解决方案:
    e2e.ti.com/.../334161

    BR
    Tsvetolin Shulev