This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H14

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668515/66ak2h14-66ak2h14

器件型号:66AK2H14

您好!

66AK2H14 通过 EMIF16接口连接到 Altera MAX10系列 CPLD。

EMIF16配置为选择选通模式。我们必须通过 EMIF16执行 CPLD 读取/写入。

请参阅 EMIF16用户指南 spruza.pdf。

我们已将 CPLD 连接到 CE2。

Q1:如何配置 EMIFD[15:0]、EMIFA [23:0]、EMIFCE2、EMIFBE[1:0]、EMIFWE、 EMIFOE、因为我们在66AK2H14中没有任何特定寄存器。

此致、

Mahima Shanbag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 K2H、EVM 有一个连接到 EMIF 接口的 NAND 闪存。 原理图如下: http://www.ti.com/tool/EVMK2H、其中提供了指向制造商网站的链接、以查看 NAND 引脚的连接方式。

    对于软件方面、NAND 写入器为 pdk_k2hk _4_0_x\packages/ti\boot\writer\nand\src、这将调用平台函数来配置 EMIF 接口:pdk_k2hk 4_0_x\packages/ti\platform\evmk2h\platform_lib\src

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您的建议。
    在 pdk_k2hk 4_0_x\packages/ti\boot\writer\nand\src 中、我们有用于 NAND 的单独寄存器 CSL_GpmcRegs 来写入地址、数据和命令。
    同样、在这里、我必须为 CPLD 写入地址和控制信号、例如 EMIFCE2、EMIFBE[1:0]、EMIFWE、EMIFOE。
    Q1:是否有任何寄存器可配置地址和控制信号。

    Q2:在66AK2H14数据表中->器件存储器映射(第 NO-78页) EMIF16 CE2映射到38000000-3BFFFFFF。我们已将 CPLD 连接到 CE2。 我怀疑我是否必须写入必须通过 EMIF16传输到该地址的数据?

    此致、
    Mahima Shanbag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahima、

    有关配置 EMIF16的详细 信息、请参阅 KeyStone 器件的外部存储器接口(EMIF16)用户指南(修订版 A)。 您对该文档的内容有疑问吗?

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的... 我对配置 EMIFD[15:0]、EMIFA [23:0]、EMIFCE2、EMIFB[1:0]、EMIFWE、 EMIFOE 与方框图相同

    Q1:是否有任何寄存器可配置地址和控制信号。

    Q2:在 66AK2H14 数据表中->器件存储器映射(第 NO-78页) EMIF16 CE2映射到38000000-3BFFFFFF。我们已将 CPLD 连接到 CE2。 我怀疑我是否必须写入必须通过 EMIF16传输到该地址的数据?

    此致、

    Mahima Shanbag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahima、

    连接到异步器件时、EMIF16非常灵活。 所示的方框图表示接口可能生成的信号、但您连接的异步器件可能并不需要全部信号。 您需要确定需要哪些控制信号并对其行为进行编程。 由于您要连接 CPLD、因此您在两端都具有灵活性、并且可以自定义 CPLD 的接口以与 EMIF16配合使用。 我建议您保持该接口简单、并使用具有简单 CE、我们和 RE 接口的16位数据总线。

    Q1:地址线通过 EMIF16用户指南第2-5节中描述的移位从存储器映射的低地址位传递。 请记住、A23用作 x16位接口的最低有效地址线。 使用异步2配置寄存器(A2CR)对控制信号进行编程。 有关该寄存器的详细信息、请参阅用户指南。 它允许您配置控制信号的设置、周期和保持时间、以定义数据总线处于活动状态的时间段。

    Q2:您显示的地址范围直接映射到外部存储器器件。 地址的上半部分仅为内部地址、不会传递到 EMIF 地址行、但需要访问 K2H 内的特定 CE。

    此致、Bill