This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBN:PWM 周期问题

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671706/linux-beaglebn-pwm-period-issue

器件型号:BEAGLEBN

工具/软件:Linux

您好!

我在 BBB 中执行 PWM 应用、现在实际上我无法在 PWM0 (EHRPWM0A)和 PWM1 (EHRPWM0B)中设置两个不同的周期值、但我可以更改占空比值。 我的理解是、这两个 PWM 来自同一个芯片"pwmchip0"

硬件/软件中是否有任何限制、即在同一芯片中配置的 PWM 不能具有两个不同的频率?

如果是,是否有解决方法?

此致

Zee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zee、

    是的、存在硬件限制、请参阅 此 主题。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢..希望不会有任何改进方法来取代这个...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、您只能使用不同 的 ePWM、例如 pwmchip1。