主题中讨论的其他器件: PCM1681、 PCM5102A
工具/软件:Linux
您好,
我开发了一款 AM3358定制板、类似于 AM335x 通用 EVM。
在我的板上、我要求将 McASP 与 DSP 的 McBSP 连接。
问题是、我在论坛中看到人们在使用大约32个信道进行类似操作、但对我来说、要求仅对单个信道进行 TDM。
必须做些什么以及如何做?
请尽早帮助我解决这个问题。
此致
MAD_HU
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好,
我开发了一款 AM3358定制板、类似于 AM335x 通用 EVM。
在我的板上、我要求将 McASP 与 DSP 的 McBSP 连接。
问题是、我在论坛中看到人们在使用大约32个信道进行类似操作、但对我来说、要求仅对单个信道进行 TDM。
必须做些什么以及如何做?
请尽早帮助我解决这个问题。
此致
MAD_HU
您好、Pavel、
在简要了解 上述内容后、我了解到我需要创建一个虚拟编解码器驱动程序、这将通过链接中提到的过程来完成。 但我现在的问题是、如何访问应用中的 McASP 端口以从 DSP 读取数据和向 DSP 写入数据。
例如,我们使用 fD=open(...) 适用于 i2c、SPI 等 那么、需要执行什么操作才能将数据读取/写入 McASP。
我真的很困惑,因为人们使用 aplay 等将数据写入 McASP ,但我没有任何文件使用该实用程序。 我手上有纯数字数据。
因此、请帮助我从 McASP 读取数据并将数据写入 McASP。
请尽早帮助我。
此致
MAD_HU。
[引用 user="Madhu GANDEPALLI">我可以执行除内核 menuconfig 以外的所有操作。(它的抛出错误表示没有定义 menuconfig 的目标,我也检查了 make 文件。 未定义此类目标)
请附加控制台日志以进行分析。
[引用 user="Madhu GANDEPALLI"]现在告诉我,单凭此 ko 就足够了,或者我需要其他一些东西,因为在初始阶段,没有检测到声卡,而且当我使用 aplay 时,它的抛出错误表明没有检测到声卡。
请附加控制台日志以进行分析(引导日志+ aplay 日志)。
此致、
帕维尔
你好 Pavel
Kindl 查找 引导日志+ aplay 日志的 Belo 日志。
此致
MAD_HU
# U-Boot SPL 2017.01 (2019年2月23日-15:22:13) 尝试从 MMC1中启动 ,读取 uboot.env **无法从 mmc0:1中读取“uboot.env”** 使用默认环境 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img 读取 u-boot.rev 2017.01 模型(AM35X:23:13)+13:20191:201:201:201:23:023:23 CPU TI AM335x EVM DRAM:1 GiB NAND:0 MIB MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1 读取 uboot.env **无法使用 默认环境从 mmc0:1 **读取"uboot.env" 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC 网络:cpsw、USB_ether 按任意键以停止自动引导: 2 ### 1 ### 0 切换到分区#0,确定 mmc0是在 设备0 上找到的当前设备 SD/MMC,正在读取 boot.scr **无法读取文件 boot.scr ** 读取 uEnv.txt **无法读取文件 uEnv.txt ** 切换到分区#0,确定 mmc0是当前设备 正在扫描 MMC 0:1... 切换到分区#0、好 的 mmc0是当前器件 SD/MMC 在器件0 上找到3612408字节在444ms (7.8 mB/s)内读取 39417字节在22ms (1.7 mB/s) ###平展器件树状引脚在88000000使用 0x88000000处的 FDT 引脚 将器件树加载到8fff3000、 结束8ff9f8... 确定 启动内核... [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0 [0.000000] Linux 版本4.9.59-ga75d8e9305 (Madhu@Madhu-VirtualBox)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#91 preempt tue Mar 5 17:03:44 IST 2019 [0.82] CPU:ARMv7处理器[ARC67=v72] CPU 版本4cr (cr) PIPT / VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存 [0.000000]、共页:FDT:机器模型:TI AM335x EVM [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数: [0.000000] EFI:未找到 UEFI。 [0.000000] CMA:在 bbd000000 [0.000000]保留48 MIB 内存策略:数据高速缓存写回 [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。 [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON) [0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:260416 [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUUUUID=0002eec4-02 RW rootfstype=ext4 536等待[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)[0.144] Dentry 高速缓存哈希表条目:131072 (顺序:7、1.6000000 :2250字节) 977356K/1048576K 可用(7168K 内核代码、280k rwdata、2360K rodata、1024K init、280k BSS、 22068K 保留、49152K CMA 保留、212992K HIGHMEM) [0.000000]虚拟内核内存布局: [0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB) [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB) [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x0x800000 (240MB) [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB) [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB) [0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB) [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0800000 (8160 KB) [0.000000] init:0xc0b00000 - 0xc0c00000 (1024KB) [0.000000] .data:0xc0c00000 - 0xc0c462d0 (281KB) [0.000000] .bss:0xc0c462d0 - 0xc0c8c534 (281KB) [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes =1 [0.000000]可抢占分层 RCU 实现。 [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。 [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16 [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)处找到 INTC、具有128个中断 [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为240000Hz [0.000018] sched_clock:32位为24MHz、分辨率41ns、每894784849ns 换行 一次 TimerFFFF 时钟源:0x0000_FFFF 时钟源:0x0000_max:0x0000FFFF 时钟源:0x0000.FFFF:0x0000.FFFF 79635851949 ns [0.000059] OMAP 时钟源:24000000 Hz 时钟发生器1 [0.000276]时钟源探针:未找到匹配的时钟源 [0.000481]控制台:彩色虚拟设备80x30 [0.000512]警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0' [0.00052]取代,这可确保您仍然看到内核消息。 请 [0.000529]更新您的内核命令行。 [0.000558]校准延迟环路... 597.60 BogoMips (lpj=2988032) [0.118874] pid_max:默认值:32768最小值:301 [0.119042]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节) [0.120059]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节) [0.120065] CPU 一致性测试: OK [0.120498]为0x80100000 - 0x80100060 [0.121587] EFI 服务设置静态标识映射将不可用。 [0.123427] devtmpfs:已初始 化[0.140126] VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构3第30部分版本 c rev 3 [0.140557]时钟源:jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns [ 0.140] futex:0.589[0.4872 bytex:intrl 1、intrl inc 列单[0.4889 bytes:] 初始化的 pinctrl 子系统 [0.146439] NET:注册的协议系列16 [0.148723] DMA:预分配的256 KiB 池用于原子相干分配 [0.167672] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable failed [0.248876] cputle: Using guler ladder [0.278867] cpudle: Using geld: using guler menu GP5000.903[0.903[0.300] gm gmcus.300] gpio 硬件菜单[0.287230] 无法找到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、推迟探测器 [0.311642]无 ATAG? [0.311669]硬件断点:不支持调试架构0x4。 [0.360466] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA 引擎驱动 程序[0.362496] reg-fixed-voltage regulator3:分配电源名称 失败[0.362534] reg-fixed-voltage:probe of pcator3失败、错误-12[0.366908] omap_i44e0b000.iSCM:无法找到/ocp/l4_wkup mux_regulator3@pin2c、mc000_mu000/ pin2c@ 、@pin2c000_mu000_mu000_mu000_mu000_mu000_mu32c 找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/SCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev,推迟探测器 [0.367172]介质:Linux 介质接口:v0.10 [0.367246] Linux 视频捕获接口:v2.00 [0.368301] pps_core:Linuxpps API。 1寄存 [0.3673111] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti [0.367341]登记的 PTP 时钟支持 [0.367392] EDAC MC:版本:3.0.0 [0.36785] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 版本0x400 [0.369349]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。 [0.370887]时钟源:切换到时钟源 Timer1 [0.385125] NET:注册协议系列2[0.386098] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节) [0.386219] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节) [0.386329] TCP: 配置的哈希表(建立的8192 BIND 8192) [0.386449] UDP 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节) [0.386487] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节) [0.386671] NET:注册协议系列1[0.387196] RPC:注册命名的 UNIX 套接字传输模块。 [0.387213] RPC:注册的 UDP 传输模块。 [0.387222] RPC:注册的 TCP 传输模块。 [0.387230] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。 [0.388355]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动程序启用、5个可用计数 器[0.391723]工作集:timestimer_bits=14 max_order=18 bucke_order=4 [0.402673] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher [0.40403959]注册 密钥类型[0.40404019]:注册密钥旋变体类型[0.4019] 驱动程序2.1.32 [标志:R/O]。 [0.406294]退回:池大小:64页 [0.406560]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要246) [0.406577]已注册的 IO 调度程序 noop [0.406587]已注册的 IO 调度程序 [0.406789]已注册的 IO inccfq (默认) [0.408550] pintrl-44ex: 使用 虚拟稳压 器[0.497129]串行:8250/16550驱动器,10个端口,禁用 IRQ 共享 [0.502387] 44e09000.serial:,PA f9e10800大小568 [0.412947]未找到142个引脚背光电源 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)处的 ttyS0是启用的8250 [ 1.134614]控制台[ttyS0] 48022000.serial:在 MMIO 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1是8250 [ 1.149662] 481a8000.serial: MMIO 0x481a8000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)上的 ttyS4是8250 [ 1.161114] OMAP-rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本。 20 [1.167951][DRM]已初始化 [1.172322]面板:找到背光 [1.177430][DRM]支持 vblank timestamp 缓存版本2 (21.10.2013)。 [1.184174][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。 [1.217080]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件40x30 [1.25030] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件 [1.269124]返修:模块已加载 [1.280863]循环:模块已加载 [1.289103] libphy:固定 MDIO 总线:探测 [1.360938] davinci MDIO 修订版1.10IO :1004aMDIO 10IO:1.3604a1000 davinci_mDIO 1.000.10io 检测到的 phy mask FFFFFFFE [1.374214] libphy:4a101000/MDIO:探测 [1.378265] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver Atheros 8031以太网 [ 1.388581] DaVinciw 4a1000.madc:1000.5485s :vs 以太网查找失败[1.5]以太网节点:100cCPs:1.5a:100cpts:1.5a:100cpts 溢出检查周期500 (jiffies) [1.412264] mousedev:PS/2鼠标设备通用于所有鼠标 [1.418332] i2c /dev/entries 驱动程序 [1.424490] cpudidle: enable-method property 'ti,am3352' found operations [1.4933] ledtrig-cpu:registered to indicate activities[1.506927] cpuNET protocol 系列[1.510] IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序 [1.520473] NET:registered protocol family 17 [1.525594]注册的密钥类型 DNS_resolver 注册 [ 1.530184] OMAP_VOLTAGE_LARGE_INIT:不添加电压驱动程序支持 [ 1.543995] INIT-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 修订版6.0 [ 1.549195] GPMC_mem_late 0x570000 :在0x1000000处禁用0x1000000:0x540000:0x540000:0x1000000:0x1000000 未找到 NAND 器件 [1.561474] OMAP2-nand 8000000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配 [1.570127] OMAP_i2c 44e0b000.i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz [ 1.577275] i2c i2c-2:f_iDALIIA 失败、/ocp/i2c@482c.19000@ @482c2c2c.i2c2c2c]创建 iOMAP-i282c.i2c2c2c2c2c2c2c2c2c.ina.i2c.ina.i2c.19000/ i282c2c.ini2c2c.ina.i2c.ina.i2c.in@/ocp/i2c 100kHz 时的总线2版本0.11 [1.598307] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0) [1.604247] VBAT:禁用 [1.607118] lis3_reg:禁用 [1.610308] WLAN-en-regulator:禁用 [1.614411] v3v3:禁用 [1.617255] ALSA 设备列表: 未找到声音卡。 [1.624683]正在等待根设备 PARTUUUUID=0002eec4-02... [1.633049] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设写入启用 [1.645011] mmc0:位于地址 AAAA [1.651582]的新高速 SDHC 卡 mmcblk0:mmc0:AAAA SA08G 364 7.40 GiB [1.658777] mmcblk0:p1 1.75p2](快速完成)[1.75p2] 已装入的文件系统具有已排序的数据模式。 opts:(null) [ 1.766769] VFS:在器件179:2上安装根(ext4文件系统)。 [1.776680] devtmpfs:已挂载 [1.781696]释放未使用的内核内存:1024K [2.083941] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。 [2.142336] systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN) [2.161585] systemd[1]:检测到的架构 ARM。 欢迎使用#[1mArago 2017.10#[0m! [2.203422] systemd[1]:将主机名设置为 。 [2.500867] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]在"服务"部分中添加了未知 lvalue "ExecStopPre" [2.874511] systemd[1]:侦听日志套接字(/dev/log)。 [#[0;32m OK #[0m] Listening on Journal Socket (/dev/log)。 [2.911505] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听 Syslog 套接字。 [2.941183] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。 [#[0;32m OK #[0m]已达到目标远程文件系统。 [2.971542] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听 udev 控制套接字。 [3.001549] systemd[1]:侦听日志套接字。 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听日志套接字。 [3.040135] systemd[1]:侦听进程内核转储套接。 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听处理内核转储套接。 [#[0;32m OK #[0m]已开始向控制台目录监视发送密码请求。 [#[0;32m OK #[0m]已达到目标交换。 [#[0;32m OK #[0m] created slice User and Session Slice。 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听 udev 内核套接字。 [#[0;32m OK #[0m]正在收听/dev/initctl 兼容性命名管道。 [#[0;32m OK #[0m]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。 [#[0;32m OK #[0m]已到达目标路径。 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听网络服务 Netlink 套接字。 [#[0;32m OK #[0m] created slice System Slice。 正在启动 alignment.service ... 正在启动设置虚拟控制台... [#[0;32m OK #[0m]已达到目标层面。 正在启动加载内核模块... 正在启动日记账服务... 正在开始在/dev/中 创建静态设备节点... [3.519994] cryptodev:加载树外模块并使内核出现。 [3.532569] cryptodev:已加载驱动程序1.8。 正在安装临时目录... 正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统... [#[0;32m OK #[0m] created slice system-Getty.slice。 正在安装 POSIX 消息队列文件系统... 正在安装调试文件系统... [#[0;32m OK #[0m] created slice system-serial\x2dgetty.slice。 [3.800484] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空) [#[0;32m OK #[0m]已安装调试文件系统。 [#[0;32m OK #[0m]已安装 POSIX 消息队列文件系统。 [#[0;32m OK #[0m]已安装的临时目录。 [#[0;32m OK #[0m]已启动日志服务。 [#[0;32m OK #[0m]已启动 alignment.service。 [#[0;32m OK #[0m]已启动设置虚拟控制台。 [#[0;32m OK #[0m]已开始加载内核模块。 [#[0;32m OK #[0m]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。 [#[0;32m OK #[0m]已开始重新装载根和内核文件系统。 正在启动 udev 冷插拔所有设备... [#[0;32m OK #[0m]已达到目标本地文件系统(预)。 安装/media/ram... 安装/var/volatile... 正在启动 udev 内核设备管理器... 正在开始应用内核变量... 正在安装配置文件系统... 正在开始将日志刷新到持久存储... [#[0;32m OK #[0m]已安装配置文件系统。 [#[0;32m OK #[0m]已安装/var/volatile. [#[0;32m OK #[0m]已安装/media/ram. [#[0;32m OK #[0m]已开始应用内核变量。 [#[0;32m OK #[0m]已启动 udev 内核设备管理器。 [4.902829] systemd-journale[88]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1. 正在启动加载/保存随机种子... [#[0;32m OK #[0m]已达到目标本地文件系统。 [#[0;32m OK #[0m]已开始将日志刷新到持久存储。 [#[0;32m OK #[0m]已启动加载/保存随机种子。 正在开始创建易失性文件和目录... [#[0;32m OK #[0m]已开始创建易失性文件和目录。 正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机... 正在启动网络时间同步... [#[0;32m OK #[0m]已开始更新 utmp 关于系统引导/关机。 [#[0;32m OK #[0m]已开始网络时间同步。 [#[0;32m OK #[0m]已同步达到目标系统时间。 [#[0;32m OK #[0m] created slice system-systemd\x2dbacklight.slice. 正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光... [7.019686] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒 [#[0;32m OK #[0m]已启动加载/保存屏幕背光亮度:背光。 [7.206102] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:已在运行 [#[0;32m OK #[0m]找到器件/dev/ttyS0. [7.244279] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e320.RTC 注册为 rtc0 [7.307453] spidev spi1.0:db车 DT:spidev 直接列在 DT [7.307464]中-->--- [在此处剪切]----- [ 7.307505]警告:CPU:0 PID:147 at /oe/bld/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work-shared/am335x-evm/kernel-source/drivers/spi/spidev.c:757 spidev_probe +0x1ac/0x1cc [crypedev][7.307537]链接的模块:spidev (+) RTC_OMAP (+) musb_AM335x ti_AM335x_tscadc omap_wdtdtdtq_codr (uv 控制器):7.7553 uv uv 控制器 o 4.9.59-ga75d8e9305 #91 [7.307556]硬件名称:通用 AM33XX (平展设备树) [7.307564]背板: [7.307603][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c) [7.307614] r7:00000009 R6:00000000 R5:bf038484 R4:00000000 [7.307642][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28) [7.307663][ ](dump_stack)从[ ](_WARN+0xe8/0x100) [ 7.307676][ ](__warn)从[ ](warn_slespath_null+0x28/0x30) [7.307689] R9:00000000 R8:00000009 r7:bf038544 R6:00000000 R5:eec8dc00 R4:eec8dc00 [7.307709][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](spidev_probe +0x1ac/0x1cc [spidev]) [7.307740][ ](spidev_probe [spidev])、来自[ ](SPI_drv_probe +0x84/b4) [7.307751] R8:00000009 r7:bf038544 R6:00000000 R5:bf038534 R4:eec8dc00 [7.307766][ ](SPI_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_+0x208/0x2d0) [7.307775] r7:bf038544 R6:00000000 R5:c0c82034 R4:eec8dc00 [7.307786][ ](driver_probe_device)从[ ](__DRIVER_ATE_ATT+0xc0/0xc4) [7.307799] R9:f0c1b000 R8:ee8f26c0 r7:00000000 R6:eec8dc34 R5:bf038544 R4:eec8dc00 [7.307820][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4) [7.307829] r7:00000000 R6:c051c040 R5:bf038544 R4:00000000 [7.307845][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28) [7.307853] R6:c0c328b8 R5:eefb0e80 R4:bf038544 [ 7.307867][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x108/0x214) [7.307881][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0xFC) [7.307891] r7:eef87dc0 R6:00000000 R5:bf03851c R4:bf038544 [ 7.307903][ ](driver_register)、从[ ](__SPI_REGISTER_DRIVER+0x60/0x64) [ 7.307909] R5:bf03851c R4:bf038780 [ 7.307927][ ](__SPI_REGISTER_DRIVER)、来自[ ](spidev_init+0x98/0xcc [spidev]) [7.307946][ ](spidev_init [spidev])、来自[ ](do_one _initcall+0x4c/0x178) [7.307954] r6:bf0385c0 r5:ffe000 r4:bf03a000 [7.3079799][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x3b0) [7.307992] R10:ee8f26e4 R9:f0c1b000 R8:ee8f26c0 r7:eef87dc0 R6:bf0385c0 R5:00000001 [7.307996] R4:bf0385c15 、[-7.3080 ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df4/0x2180) [7.308024] r7:00000001 R6:bf0385c0 R5:00000001 R4:eeff5f44 [7.308037][ ](LOAD_MODULE)从[ ](sys_finit 模块+b0/0xc0) [7.308050] r10:00000000 R9:eeff4000 r8:c0107e44 r7:0000017b r6:b6f2df60 r5:00000007 [7.308054] r4:00000000 [ 7.308067][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c) [7.308075] r6:00000000 r5:00000000 r4:004c31a0 [7.3080]--[结束跟踪3202f24899306e75 ]-- [8.594698]远程 处理0:wproc 086_m3 远程处理固件:wproc 086_m3:wmc 远程处理器 wkup_m3现已启动 [9.084841] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:cm3固件版本= 0x192 [#[0;32m OK #[0m] started udev 冷插拔所有设备。 [9.919473] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器 [9.929224] PM:引导加载程序不支持仅 RTC! [10.025578] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。 [10.107727] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2 [10.108765] OMAP-AES 53500000。AES:将在 次要1[#[0 ;32m OK #[0m]器件上运行具有实时优先级的请求泵[10.191758][DRM]初始化 PVR 1.14.3699939 20110701。/dev/ttyS3. [#[0;32m OK #[0m]已达到目标系统初始化。 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听 dropbear.socket。 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听 D 总线系统消息总线插座。 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听 RPCBIND 服务器激活套接字。 [#[0;32m OK #[0m]已达到目标套接字。 [#[0;32m OK #[0m]已开始每日清理临时目录。 [#[0;32m OK #[0m]已达到目标计时器。 [#[0;32m OK #[0m]已达到目标基本系统。 [#[0;32m OK #[0m]已启动系统日志记录服务。 正在启动电话服务... 正在启动登录服务... [#[0;32m OK #[0m]已启动内核日志记录服务。 正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈... 正在启动 uim-sysfs.service ... 正在开始打印有关 GPLv3封装的通知... [#[0;32m OK #[0m]已启动 D-Bus 系统消息总线 [#[0;32m OK #[0m]已启动电话服务。 [#[0;32m OK #[0m]已启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。 正在启动网络服务... [13.759364]蓝牙:内核版本2.22 [13.802974] NET:注册协议系列31 [13.851509]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始 化[13.914237]蓝牙:HCI 套接字层已初始化 [13.962718]蓝牙:L2CAP 套接字层已初始化 [13.967887]蓝牙:SCO 层已初始化 [#[#[0;32m]已找到/dev/mmcblk0p1.设备 [#[0;32m OK #[0m]已启动网络服务。 [14.552001] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0) [14.5557376] cpsw 4a100000。以太网:已初始化 cpsw ale 版本1.4 [14.665407] cpsw 4a100000。以太网:ale 表大小1024 [#[0;32m OK #[0m]正在侦听 Load/Save RF 2018交换机状态[14.665407]以太网 MDIO [14.8031:100000] 附加的 PHY 驱动程序[Atheros 8031以太网](MII_bus:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=1) /dev/rfkill 手表。 [#[0;32m OK #[0m]已到达目标网络。 正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序.... [14.990043] libphy:找不到 PHY 4a101000.MDIO:01 正在启动允许用户会话... [15.044420]网络 eth0:从机1上找不到 PHY "4a101000.MDIO:01"、错误-19 正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ... [#[0;32m OK #[0m]已使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。 [15.206736] CPT PTP bc clkid 0 正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈... [15.331800] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪 正在开始网络名称解析... 正在启动 USB 小工具... [#[0;32m OK #[0m]已启动允许用户会话。 [#[0;32m OK #[0m]已启动 Lightning Fast Web 服务器、具有轻量级系统要求。 [#[0;32m OK #[0m]已启动登录服务。 [#[0;32m OK #[0m]已在 tty1上启动 Getty。 [#[0;32m OK #[0m]已在 ttyS3上启动串行 Getty。 [#[0;32m OK #[0m]已在 ttyS0上启动串行 Getty。 [16.525372] UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_multi]添加到待处理驱动程序列表 [#[0;32m OK #[0m]已启动网络名称解析。 [17.075740] NET:注册协议系列15[#[0;32m OK #[0m] started Enable and configure wl18xx Bluetooth stack。 [#[0;1;31mFAILED#[0m]启动 USB 小工具失败。 有关详细信息、请参阅'stemctl status gadget-init.service'。 [18.688036]初始化 XFRM netlink 套接字 [18.702803]输入:TI-TSC 作为/devices/platform/ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input0 [#[0;32m OK #[0m]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。 [19.288812] 47401300.usb-phy supply VCC not found、using dummy regulator [19.388533] usbcore:registered new interface driver usbfs [19.388638] usbcore:registered new interface driver hub [19.501225] usbcore:registered new device driver usb [19.727714] musb-hddrc musb-hdrc musb-hc.0] musb-musb-musb-musb-musb.0] 已注册新 USB 总线、分配总线编号1 [19.932280]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器 [19.993597]集线器1-0:1.0:使用 随机自以太网地址[20.145097] 使用随机主机以太网地址[20.171515] 使用主机以太网地址[20.176016]使用主机以太网地址检测到1个端口[20.145097]: A8:1B:6A:54:B6:87[ 20.300039]使用随机自以太网地址 [ 20.349837 ]使用随机主机以太网地址 [ 20.419374]使用主机以太网地址:A8:1B:6A:54:B6:87[ 20.47555]随机:crng init Done [ 20.495943] usb0:host MAC:dac:dac:dac: dac: rb:dac:dac:dac:dac :dac:dac:dac:dac:dac:dac:dac:dac:dac:dh:dh:dac:dac:dac:dh:dh:dh:dac:dac:dh: (无介质) [20.809224] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1 [20.874414] LUN 数量=1 [20.906905] g_multigadget:多功能复合小工具 [20.989379] g_multi-g_adget:g_ready [21.046885] 47401b00.usb-phy supply VCC not found、using dummy regulator [21.203339] g_musb-musb.hdrb-musb.musb.hdrb-musb.hc-musb.hdmusb-musb.hdrb.gc: 已注册的新 USB 总线、分配的总线编号2 [ 21.436201] HUB 2-0:1.0:找到的 USB 集线器 [ 21.514597]集线器2-0:1.0:检测到1个端口 [ 21.860655] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台设备 [ 21.959076] IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4a300000/@IN4a300000/ IN4300000的 IRQ 域@! [22.111292] IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域! [22.124697] musb-hdrc musb-hdrc.1:a_wait_vrise 中的 VBUS_ERROR (88、<AValid), retry #3, port1 0008010c _____ _________ _ _ |_|_|_______|_|_|_| || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_||| ||||、|||||||||||||||||| |__| |__| Arago Project http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0 Arago 2017.10 AM335x-EVM ttyS0 AM335x-EVM 登录名:[22.910312] teproc teproc 1:4a334000.pru0可用[ 22.981793] PRU-r4a334000.pru0:PRU r23.430.pruP proc 1 /ocp/pruss_soc_bus:@ /ocp/pruss_soc_bus r3004a38000@24000/ pra3004upru100 pru400 pru400 pru43upruprupru400 premotuss r24000/ pra334000.pru43u43u400 r24000/@prapru100 pra33000pr pru4000.pru100 r pru43u4001:pra334001@ :pra334001@@r24000pr pra3340000r24000/ pra364apruP r24000pr pra364aprapraprapru40000r24000/ pruP 链接未就绪 (小部分 注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包: autobbinutils cifs-utils cpp-symLinks cp dosfswig++-symLinks g++ gawg-dev gcc-symlinks gcc gdb gdbserver gl2 gstreamer1.0-libav hidapi libglibliso-perf-utils libgmp10 libbidn11 mpc3 libmp4 libmpcliptle4 liptle v3如果您不希望在 发行之前分发 m4线路组件、请删除上述 v4 bidm4线路。 这可以使用 opkg remove 命令来完成。 即: 拆下视千克 其中 是上面列表中打印的名称 注:如果包是您的另一个包的依赖项 将通知相关软件包。 您应该这样做 在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项 此外,亦删除附属套件 (小部分 [27.565012] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定] [29.522216] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 10Mbps/全速-流控制 Rx/TX [29.540132] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路准备就绪 ______ _________ _ _ |_|_|_______|_|_|_| || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_||| ||||、|||||||||||||||||| |__| |__| Arago Project http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0 Arago 2017.10 AM335x-EVM ttyS0 AM335x-EVM 登录名:root #7#[r#[999;999H#[6n#8root@AM335x-EVM:~ ROOT @AM335x-EVM:~ AM335x-EVM: @AM335x-EVM :root~ AM335x-EVM:root@moox-EVM 模 块:root~ lx# AM335x-evm Ω ld# AM335x-evm Ω bc_example 使用的大小 7326 0 PRU_rproc 10584 0 pruss_intc 7163 1 PRU_rproc 高斯 9582 1 PRU_rproc SHA512_generic 9967 0 SHA512_ARM 12252 0 SHA256_generic 10178 0 SHA1_generic 2864 0 SHA1_ARM_NEON 6261 0 SHA1_ARM 3862 1 SHA1_ARM_NEON MD5 2219 0 USB_f_ACM 5276 1 u_serial 11171 3 USB_f_ACM DES_generic 17608 0 CBC 2388 0 USB_f_ECM 6492 1 musb_dsp 9734 0 musb_hdrc 87874 1 musb_dsp usbcore 201869 1 musb_hdrc phy_AM335x 2372 2 phy_AM335x_control 2937 1 phy_AM335x phy_generic 5372 1 phy_AM335x xfrm_user 22370 2 ti_AM335x_ADC 7029 0 ti_AM335x_TSC 6029 0 xfrm4_tunnel 2040 0 ipcomp 2257 0 xfrm_ipcomp 4311 1 ipcomp 支持4. 6402 0 AH4 5627 0 af_key 27032 0 xfrm_algo 6989 5 xfrm_user、esp4、AH4、af_key、xfrm_ipcomp g_multi 6145 0 USB_f_mass 存储 37218 2 g_multiUSB_f_RNDIS 15482 2 g_multi_u_ether 13001 3 USB_f_ECM、g_multi, USB_f_libNDIS 复合 44446 5 USB_f_ECM、USB_f_ACM、USB_f_mass 存储、g_MULTI、USB_f_RNDIS UDC_CORE 19450 8 USB_f_ECM、USB_f_ACM、USB_f_mass 存储、u_serial、musb_hdrc、u_ether、USB_f_RNDIS、libcomposite USB_common 4737 6 phy_AM335x、UDC_CORE、musb_hdrc、libcomposite、musb_dsp、usbcore 蓝牙 337541 2 pm33xx 6433 0 wkup_m3_IPC 8240 1 pm33xx wkup_m3_rproc 3670 1 个远程处理器 28645 3 PRU_rproc、wkup_m3_rproc、wkup_m3_IPC pvrsrvkm 403500 3 bc_example omap_ae_driver 19334 0 crypto_engine 7098 1 OMAP_AES_DRIVER OMAP_SHIM 21950 0 ti_EMIF_SRAM 5663 1 pm33xx pruss_SoC_bus 4105 0 spidev 7197 0 RTC_OMAP 9662 1 musb_AM335x 1426 0 ti_am335x_tscadc 6290 2 ti_am335x_adc、ti_am335x_tsc omap_wdt 4634 0 sch_FQ_codel 9115 3 uio_module_drv 7251 0 uio 9121 1 uio_module_drv cryptodev 38083 1 root@AM335x-EVM:~# cd /lib/modules/4.9.59-ga75d8e9305 root@AM335x-EVM:/lib/modules/4.9.59-ga75d8e9305 ls extra modules.builtin.bin modules.softdep 内核 modules.dep modules.symbols modules.alias modules.dep.bin modules.symbols.bin modules.alias.bin modules.devname SND-SOC-max9860.ko modules.builtin modules.order root@AM335x-EVM:/lib/modules/4.9.59-ga75d8e9305 insmod snd-sc-max9860.ko root@AM335x-evm:/lib/modules/4.9.59-ga75d8e9305 aplay /etc/XMPP-qt/male.wav alsa lib ./../alsa-lib-1.1.2/src/confmisc.c /../alsa-lib-1.1.2/src/conf.c:767:(parse_card) cannot find card '0' alsa lib ./../alsa-lib-1.1.2/src/conf.c:4371:(_snd_config_evalate) function /../alsa-lib-1.1.2/src/confmisc.c:snfunc:snfunc: 无此类文件或目录 ALSA lib ../../alsa-lib-1.1.2/src/confmisc.c /../../alsa-lib-1.1.2/src/pcm/pcm.c:1246:(snd_func_refer)评估名称 ALSA lib 时出错./../alsa-lib-1.1.2/src/conf.c:4371:(_snd_config_evaluate)函数 snd_func_refer returned error:no such file or directory alsa lib ./../alsa-lib-1.1.2/src/conf.c:4850:(snd_config_expand) evalm error: @/lib/modules/4.9.59-ga75d8e9305:no snoum_un.evm.asp 或 open.evm.evm.un.un.evm:un.evm:un_am35x_un.evm.un.un.evm.un.un.ature_un.asp 文件:un.evm:un.evm.asp 或 un.un.
[引用用户="Madhu GANDEPALLI"][1.617255] ALSA 设备列表:[1.620304]找不到声卡。
您应该在这里有一些东西、即使在使用虚拟编解码器驱动程序时也是如此。
在 DAC 示例(链接如下)中、我们为 PCM5102a DAC 提供了 ALSA 虚拟驱动程序、在内核中检测到该驱动程序:
[5.852989] ALSA 器件列表: [5.856126]#0:TI PCM5102A
这是在 dts 主文件中设置的:
Sound{
compatible ="ti、pcm5102a-evmaudio";
ti、model ="TI PCM5102A";
ti、audio-codec =<&pcm5102a>;
ti、McASP-controller =<&McASP0>;
ti、codec-clock-rate =<24000000>;
};}
processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Audio_DAC_Example
BeagleBoneBlack 板中的另一个示例、该示例使用虚拟 HDMI 编解码器驱动程序。 有关详细信息、请参阅以下指针:
AM335x-bonebblack.dts
此致、
帕维尔
你好 Pavel
这也是我的关切。
我想在内核 menuconfig 中,人们正在启用此功能,但对于我来说,在我的 SDK 中,04.02.00.09 menuconfig 选项在 Makefile 中不存在。
我已经看到 ~/linux/board-support/linux-xxxxxx/include/configs 的 tristate.conf 和 auto.conf 正在使用某个位置的配置集进行更新。 我在这里看到、在构建内核时、我们的新 snd_SOC_XXX 未被填充。
请朝这个方向看、并帮助我获取声卡。
此致
MAD_HU
您好、Pavel、
音频 DAC 示例似乎不适用于我的 SDK。 正如我说过的、我的 SDK 为4.02.xx、我一直在失败。
因此、我开始在 DaVinci_EVM 探针和 DaVinci_McASP 探针函数中保留内核调试语句。 我发现 DaVinci_EVM 出现故障、说找不到任何 CPU Dai DaVinci_McAP.0。
我开始调试 DaVinci_McAP.C. 在这里、我发现他们尝试从中读取 tdm_slots、 num_serializer 等值 davinci_mcasp_pdata am33xx_mcasp_pdata where these values are not there and hence throwing error message saying no platform data.
有人评论说,这些值将从 DTS 加载,但不会发生。
请尽早帮助我。
此致
MAD_HU
马德胡
[引用 USER="Madhu GANDEPALLI"音频 DAC 示例似乎不适用于我的 SDK。 正如我说过的、我的 SDK 为4.02.xx、我一直在失败。
您能否澄清一下您测试音频 DAC 示例的确切工作原理或不工作原理? 您是否在定制板上安装了 PCM5102a DAC 芯片? 如果您没有 PCM5102a DAC 芯片、您是否有与 AM335x McASP 相连的内容(DAC、ADC、编解码器等)?
请提供您的最新引导日志以及测试音频 DAC 示例的确切程度的日志。
此致、
帕维尔
[引用 user="Madhu GANDEPALLI"]我在之前的帖子中已经提到了我的 McASP 的 Max9860。
您的初始帖子涉及 AM335x McASP 到另一个 DSP McBSP 的连接以及使用虚拟编解码器驱动程序。 如果您对此配置(McASP 到 McBSP、虚拟编解码器驱动程序)仍有疑问、请在这个 e2e 线程中告知我。
现在您有了另一种配置、AM335x McASP 转 MAX9860编解码器。 对于 MAX9860编解码器、有特定的编解码器驱动程序(max9860.c)并且不需要虚拟编解码器驱动程序。 有关与新配置(McASP 到 MAX9860编解码器)相关的问题、请在 Sitara 论坛中打开新的 e2e 线程。
此致、
帕维尔