This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:禁用 EMIF2

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671538/linux-processor-sdk-am57x-disabling-emif2

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

为了禁用 AM5728 IDK 板上的一半 DDR3存储器(EMIF2)、需要对 u-boot 进行哪些更改?

BR、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您需要修改以下文件:

    u-boot/arch/arm/dts/am572x-idk-common.dtsi

    存储器@0{
    DEVICE_TYPE ="存储器";
    - reg =<0x0 0x8000000 0x0 0x8000000000>;
    + reg =<0x0 0x8000000 0x0 0x40000000>;
    };

    u-boot/board/ti/am57xx/board.c

    静态常量结构 DMM_LISA 映射_regs beagle_x15_LISA 寄存器={
    -.dm_lisa_map_3 = 0x80740300、
    +.DMM_LISA_MAP_3 = 0x80640100、
    .in_ma_present = 0x1
    };


    请注意、AM571x IDK 电路板仅在 EMIF1上附带1GB DDR3、您还可以参考 AM571x IDK u-boot 代码和原理图以供参考。

    此致、
    帕维尔