This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:找不到 OpenGL ES 库

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/704152/linux-processor-sdk-am57x-cannot-find-opengl-es-libaries

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

我正在尝试在 Ubuntu 中为 AM57x 处理器交叉编译 VTK。

当在 CMake 中交叉编译配置时、我会收到错误消息:

找不到 OpenGL (缺少:OpenGL_OpenGL_library OpenGL_glx_library)

我意识到这些库可能存在于 TI 处理器的开发软件中、但我找不到它们。

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此链接:
    stackoverflow.com/.../cmake-could-not-find-opengl-in-ubuntu

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、此解决方案不适用于开放的 gl ES 库、这是我的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在/usr/share/cmake-3.6/Modules 下、您可以找到 FindOpenGL.cmake。 我想您必须编写 FindOpenGLES.cmake。
    这些库位于文件系统中的/usr/lib 下。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔