This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:ADC 输入电流

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670416/am4378-adc-input-current

我想知道 AM437x ADC 引脚中每个引脚的输入电流。 由于这些信息无法在数据表中找到、因此我需要您为我们的项目提供帮助。 我请求您尽快向我发送信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有此类参数。 您将在 AM437x 数据表版本 D 的表5-5中找到"AIN[7:0]的输入阻抗"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的回答。

    在计算功率时,我是否可以考虑 Sitara 处理器的最大 ADC IO 电流额定值? 此外,ADC IO 的输入阻抗是否有助于了解额定电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、没有此类参数。 ADC 输入电流根据上面我给出的公式计算得出。