This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:DM3730 NAND 引导硬件 ECC 问题

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671409/dm3730-dm3730-nand-boot-hw-ecc-issue

器件型号:DM3730

大家好、

我正在使用 DM3730处理器并将  NAND 闪存(MT29F8G08ABBCAH4C )与其相连。 该闪存的规格如下所示。

规格如下所示:
 
·         大小:8Gb
·         数据宽度:8位
·         页面大小:4096 + 224字节
·         块大小:64页(256K + 14K 字节)
·         ECC:支持8位 ECC
 
我们在从 NAND 闪存启动处理器时遇到问题。   根据数据表、NAND 闪存(MT29F8G08ABBCAH4C)中不支持1位 ECC。  
这是否会导致从 NAND 闪存引导出现任何问题?
 
请提供解决此问题的建议。
 
谢谢、此致、
M.Arun Kumar
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    您是否在以下位置查看了软件 ECC 建议:
    e2e.ti.com/.../670824

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    NAND 闪存、我们使用的块0没有1位 ECC 支持。

    是否有其他方法可以解决此启动问题?


    谢谢、
    Arun。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    我有疑问。 我们能否从 GPMC 控制器访问 NAND 闪存中的备用存储器并将数据写入备用存储器?


    谢谢、
    Arun。