This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:矩阵显示在启动时挂起

Guru**** 2980600 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671405/linux-am5728-matrix-display-hangs-on-start

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的团队:标题、当 AM5728引用的定制板启动时、我们只能使用"please wait..."这个词  显示器上。 我们将 HDMI 连接到显示器。 并参考 链接 ,我们在串行控制台:kmscube 上展示了通信内容,我们可以在屏幕上看到多色旋转立方体。我们如何进入 矩阵显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试重新启动矩阵 GUI 和 Weston:
    /etc/init.d/matrix-gui-2.0停止
    /etc/init.d/weston 停止
    /etc/init.d/weston 开始
    /etc/init.d/matrix-gui-2.0开始

    请查看指南中的本章:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Graphics_and_Display

    您还可以在 weston.ini 中添加以下行:

    [内核]
    require-input=false


    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要连接 USB 指点设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玛格丽塔,我们都尝试过你上面提到的,但它仍然显示请稍候..... 在阅读完您提供的链接后,我们现在不知道如何解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser、感谢您在此处输入、我们插入了一个带 USB 的鼠标、但没有任何变化。 我们很喜欢, 如果我们从 SD 卡启动内核,矩阵将自动打开,如果我们从 eMMC 启动,它总是显示“请稍候....”。这是怎么发生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、我们使 eMMC 文件系统在 SD 卡中使用了文件系统、矩阵显示现在运行良好、我们猜 eMMC 中的文件系统在某处损坏。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是这个问题。 请看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kemal。您发布的链接帮助了我们。