This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:DM3730 NAND ECC 问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670824/linux-dm3730-dm3730-nand-ecc-issue

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

大家好、

我使用的是 DM3730处理器、并尝试从 MT29F8G08ABBCAH4C NAND 闪存中启动它。

此 NAND 闪存没有1b ECC 支持。 我可以使用它从 NAND 闪存引导吗?

谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有人可以对我的上述问题提出建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    NAND 闪存的最佳选择是它是否具有 ECC 支持、但在您的情况下、另一个机会是软件 ECC 算法。 是的、您可以使用 NAND 闪存、而不支持1b ECC。 您可以在以下资源中阅读有关软件 ECC 的内容:
    www.google.bg/url

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    但 DM3730 ROM 代码仅支持1b ECC。 我们是否可以使用 SW ECC 实现这一点?

    我们是否可以通过执行软件 ECC 来解决类引导问题?

    谢谢、
    Arun