This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:虚拟化问题

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670789/am5728-virtualization-question

器件型号:AM5728

您好!

是否可以使用虚拟化技术同时运行 Linux 和 VxWorks?

作为一项虚拟化技术、我参考以下文档。
www.ti.com/.../spry317.pdf

TI-processor-SDK-Linux AM57xx 支持 Jailhouse 的管理程序。
应该使用它吗?

WindRiver 似乎还具有 Wind River Hypervisor、AM572x 是否也支持此功能?
请告诉我是否有信息。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shigehiro Tsuda、

    我相信此 TI 参考设计将对您有所帮助:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidudf8a/tidudf8a.pdf

    Jailhouse 肯定是您的选择。

    您需要讨论 WindRiver 的解决方案、并将其与 Jailhouse 进行比较。 此外、还有其他第三方和开源解决方案可供选择、但 Jailhouse 是 TI 提供的一个选项。

    我希望这些信息能帮助您做出明智的决策、以确定最适合您的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 RonB:

    感谢您的快速回复。
    我将通过 WindRiver 的解决方案确认这些问题。
    如果您有关于 WindRiver 解决方案的信息、请联系我。

    此致、
    新义郎