This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:具有 GStreamer 的 VISION SDK

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670825/tda2evm5777-vision-sdk-with-gstreamer

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我们有以下要求:

a.捕获原始音频。

b.在 AAC 中对音频进行编码。

c.从摄像机捕捉高清视频。

D. 在 H264中编码视频。

e.以容器格式存储编码视频和音频。

f.将摄像头视频源从#C 传递 到视频分析(如车道偏离等)。

g.根据视频分析反馈发出音频警报。

 

我们计划实现以下用例:

1. Linux A15上的应用程序

2.从 A15侧使用 gstreamer 的音频捕获(A)+音频编码(B)

3.使用 M4端的 VisionSDK 插件进行视频捕获(C)+视频编码(D)

4.使用 gstreamer (E)使用 TS 多路复用器存储编码视频+音频数据–从 A15侧插入。

5.在(C)处使用 VisionSDK DUP 插件,并使用 VisionSDK 插件(F)进行视频分析

6.使用 gstreamer 音频播放(G)发出音频警告

 

我们有以下问题

1.您能否确认上述方法是否正常?

2. A15上是否可以有一个使用 VisionSDK 和 gstreamer 的 Linux 应用程序来减少开发工作量 ?

3. VisionSDK 不处理音频,因此我们使用 gstreamer 从 ARM A15侧进行音频捕获、渲染和 TS 复用。

谢谢、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek

    您的方法和设计会起作用。
    Vision SDK Linux 和 GStreamer 可以同时工作

    此致、Shiju