This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2SX:同时提供 PCIe、SATA 和 USB

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670893/linux-tda2sx-pcie-sata-and-usb-simultaneously

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:Linux

大家好、

我们使用的是 TDA2xx、并且希望使用 PCIe、SATA 和 USB 接口。  

在文档中、我们看到 SATA 仅在 Linux+BIOS 配置下受支持、而不是仅在 RTOS 配置中受支持。

与仅使用其中一个器件相比、同时使用这三个器件(PCIe、SATA 和 USB)是否存在任何限制/问题?  

提前感谢、

Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的、您可以使用 VSDK Linux 配置同时使用所有这些接口、其中运行 Linux 的 A15控制所有这些外设。 请检查引脚多路复用器配置、并确保您的任何其他器件不会共享这些接口的相同引脚

    此致、Shiju