Other Parts Discussed in Thread: AM5706
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5706 工具/软件:Linux
大家好:
我了解到 AM5706在 器件中实现了自旋锁功能。
因此、原则上、任何操作系统都可以使用它。 我们的想法是、如果您愿意的话
使用它们、您首先需要禁用中断、然后获取自旋锁。
获得自旋锁后、您必须运行快速代码、然后释放自旋锁和
将中断保留为它们在开始时的状态。
我的问题是:
我在 A15中有 Linux、在 DSP 中有 TI-RTOS。 我想使用自旋锁进行保护
一些访问共享存储器、但我想确保 Linux 正在使用硬件
由 AM5706提供的自旋锁、而不是软件自旋锁。
如何在用户和内核空间中执行此操作?
此致
新罗