This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:能否找到要使用的插入器板来代替 DSP?

Guru**** 2955720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671310/tms320c6748-can-i-find-an-interposer-board-to-use-instead-of-my-dsp

器件型号:TMS320C6748

您好!

我们需要测量 DSP 信号。 我们没有 任何要测量的引脚、因此我们必须进行新布局或查找插入器。

如果有 TI 或其他公司以前设计的插入器、您能否与我共享必要的信息?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道这种插入器板。 恐怕您必须进行新的布局。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以联系 Ironwood 获取报价。 他们需要了解您的需求以及您使用的封装:ZCE 或 ZWT。

    请参阅其目录第18、19、21、22页上的封装转换、探头适配器和定制模块:

    http://www.ironwoodelectronics.com/catalog_info/catalog.pdf

    我不知道是不是为了重新制造电路板,还是为了创造一些习俗,会更便宜。

    在将处理器回流到电路板之前、是否可以将 MAG 导线偷偷地穿到需要探测的焊球上?

    希望这对您有所帮助、
    标记