This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:如何获取 DCC (动态摄像头配置)工具并从 ISP 寄存器转储中生成 DCC 配置?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/703701/tda2pxevm-how-can-i-get-dcc-dynamic-camera-configuration-tool-and-generate-dcc-configuration-from-isp-register-dump

器件型号:TDA2PXEVM

您好!

从哪里可以获得 DCC 工具安装程序?  

以及如何从 ISP 寄存器转储生成 DCC 配置? 我的 ISP 调优合作伙伴是通过直接更改 ISP 寄存器值来调优传感器。 他可以提供调优寄存器的转储、但他不知道如何将其转换为 DCC 配置、可以使用 VSDK。

此致、

Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    DCC 工具可从 CDDS 下载(如果您没有访问权限、则需要联系您当地的 FAE)。
    有关 CDDS 链接和 DCC 工具使用说明、请查看 VisionSDK_UserGuide_TDA3xx.pdf 中的"3.9 DCC"章节。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、
    感谢您的指导。 我将联系当地 FAE 以获取正确的访问权限。 BTW、如何将寄存器转储转换为 DCC?
    此致、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wilson、

    DCC 中有不同的工具可将存储在 xml 中的寄存器转换为二进制格式。 您在寻找这种解决方案吗?

    Rgds、
    Brijesh