This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:无法启用 MMC2

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670187/linux-processor-sdk-am335x-cannot-enable-mmc2

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

无法启用 MMC-2,以下是我的详细信息,

内核日志:

root@txsky:~# dmesg | grep "4781000"
[1.546007]   OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
[1.546019]   OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.546031]   of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'CD-GPIO'属性
[1.546038]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'CD-GPIO'属性
[1.546043]   omap_hmc 4781000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.546050]   OMAP_hsmmc 4781000.MMC:查找 GPIO CD 失败
[1.546058]   OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:GPIO 查找消费类 WP
[1.546064]   OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.546070]   of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
[1.546077]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
[1.546083]   OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
[1.546090]   omap_hmc 4781000.mmc:查找 GPIO WP 失败
[1.546304]   、共页:/ocp/mmc@47810000:无法获取/ocp/l4_wkup@44c00000/prcm@200000 /时钟/SYSCLKOUT_PRE_CK@700的#dma-cells
[1.557766]   OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:RX DMA 通道请求失败
root@txsky:~#

DTS:

mmc3{(&M)

     /*这些位于纵横制上,并在中进行了概述
         Xbar-event-map 元素*/
     DMA =<&EDMA 30
             EDMA 31>;
     dma-names ="TX"、"Rx";
     状态="正常";
     使能 SDIO 唤醒;
     VMMC-supply =<&wlan_en_reg>;
     总线宽度=<4>;
     pinctrl-names ="default";
     pinctrl-0 =<&mmc2_pins &wlan_pins >;
     TI、不可拆卸;
     TI、需要特殊处理;
     电容断电卡;
     暂停时保持供电;
};

我还尝试了以下 DMA 配置、

     DMA =<&EDMA 12.
                EDMA 13>;

 

但它不起作用。 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    Linux 版本为:4.9.28-geed43d1050

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    通过将 PMIC 电压固定到 GPIO 来解决该问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthithkeyan、

    感谢您回来并提供解决方案。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我很高兴 Kemal。