This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:http://www-s.ti.com/sc/techlit/sprabp1.zip 的链接。在文档 SPRABP1中无效

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669678/tms320c5517-the-link-for-http-www-s-ti-com-sc-techlit-sprabp1-zip-in-document-sprabp1-is-invalid

器件型号:TMS320C5517

你(们)好

当我阅读文档“使用 TMS320C5517引导加载程序”时,它列出 了一个指向引导加载 tms320c5517文件中工具演示的链接 www-s.ti.com/.../sprabp1.zip,但我将该链接归档为无效,您能帮助我检查吗?

可以帮助我显示工具包的有效链接吗?

此致

拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rafl:

    我已通知 C55团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否确认为该 zip 发布的链接 Rafl 也不适用于您?
    对我来说、这似乎很好。

    如果无法正常工作、请继续并提交文档票证-任何内部和外部人员都可以使用文档每页底部的"提交文档反馈"链接执行此操作。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    这对我不奏效。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafl、

    请尝试此链接以查看其是否正常工作。
    http://www.ti.com/.../sprabp1

    该软件包中的实用程序也可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取 C55x CSL 的一部分

    安装后、位于 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\utilities\USB_Boot_Tool


    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

    抱歉! 我们找不到您的页面。

    "

    • 我发现这些工具可在  位于 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\utilities\USB_Boot_Tool 的文件夹中使用  

    感谢你的帮助

    此致

    拉夫