This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:EBSR Hi-z 配置

Guru**** 2961490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670425/ccs-ccstudio-ebsr-hi-z-configuration

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

是否可以管理允许与 EBSR 相关的引脚处于高阻态的配置?

我看到复位引脚保持低电平时 EBSR 相关引脚为高阻态、但是否有办法在复位状态之外实现它?

谢谢你

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪款处理器?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉缺少详细信息:C5517
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    不、没有办法控制这种情况。 当这些引脚未被使用并且它们的状态未被定义时(即、在复位期间)、它们是三态的。
    此外、如果您看到5.7.20.1.1上拉和下拉电阻器、则需要将引脚驱动至已知状态以实现节能。

    此致、
    Yordan