This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM335X:任务定义

Guru**** 2977730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668460/rtos-processor-sdk-am335x-task-definition

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:TI-RTOS

你好

每个人都期望

这是东京的 Tomiyama。

当我在 app.cfg 文件中按如下方式编写任务代码时:

VAR task1Params = new Task.Params();
task1Params.instance.name ="taskHeadCyc";
program.global.taskHeadCyc = Task.create ("&taskHeadCyc"、task1Params);

问题1.是否需要使用以下代码编写 main.c:

   Task_Params_init (&task1Params);
   task1Params.instance->name ="task2";
   task1Params.STACKSIZE = 2048;
   task1Params.arg0 = 2;
   task1Params.priority = 15;
   ERROR_INIT (&EB);
   任务= Task_create (taskHeadCyc、&task1Params、&EB);
   if (task =NULL){
       System_printf ("Task_create() failed!\n");
       BIOS_exit (0);
   }

问题2.如果不需要用上面的代码编写代码,如何调用任务功能?

我需要你的帮助。

非常感谢。

Tomiyama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomiyama、

    请按照 AM335x 的 Processor SDK RTOS 软件包中的以下示例 C:\ti\pdk_am335x_1_0_9\packages\MyExampleProjects\USB_DevMsc_evmAM335x_armExampleProject

    它向您展示了如何为 USB 应用程序设置任务。

    您将在此示例中看到 main()如下所示

    int main (void)
    {
    
    Task_Handle 任务;
    ERROR_Block EB;
    
    board_initCfg boardCfg;
    boardCfg = Board_init_module_clock |
    BOARD_INIT_PINMUX_CONFIG |
    Board_init_uart_stdio;
    board_init (boardCfg);
    
    ERROR_INIT (&EB);
    任务= Task_create (taskFxn、NULL、&EB);
    if (task =NULL){
    System_printf ("Task_create() failed!\n");
    BIOS_exit (0);
    } 

    Lali