This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:启用 SSC

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670421/linux-am3352-enabling-ssc

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的香榭丽舍

请告诉我如何在 AM3352 Linux SDK v4.0中启用 SSC 吗?

当我在 e2e 下选中时、 启用 SSC 的最合适位置是 Linux SDK v4.0中的 uboot 和板级配置文件、对吧?

/board/ti/am335x/board.c.

是否可以设置 CM_CLKMODE_DPLL_xxx.DPLL_SSC_EN 位?

还是还应对调制频率(FM)等其他参数进行编程?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM335x TRM 修订版 P 的第8.1.6.6节。请注意、如本节末尾的注释所述、此器件上的 LCD 和 MPU PLL 仅支持扩频时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我已经检查了 AM335x TRM 的第8.1.6.6节、并询问了软件修改。 请告诉我如何修改软件吗? 是否仅设置 uBoot 板级配置文件中的 CM_CLKMODE_DPLL_xxx.DPLL_SSC_EN 位?


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sung、

    仅设置 DPLL_SSC_EN 位是不够的。 PSDK4具有可供使用的就绪函数- set_mpu_spreadspectrum ()

    u-boot-2017.01/arch/arm/mach-omap2/am33xx/clock_am33xx.c

    patchwork.ozlabs.org/.../

    另请参阅:

    e2e.ti.com/.../842912
    e2e.ti.com/.../198104

    此致、
    帕维尔