This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Weston 初始化设置

Guru**** 2959830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671370/linux-am5728-weston-initialization-settings

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

weston.ini 的时序设置的极性(+ HSYNC、- HSYNC)是否会覆盖由 Linux 的 DTS 设置的值?

DTS 设置

面板正时{
时钟频率=<65000000>;

hactive =<1024>;
vactive =<768>;

前沿=<24>;
后沿=<160>;
HSYNC-LEN =<136>;
垂直前沿=<3>;
后沿=<29>;
vsync-len =<6>;
HSYNC-ACTIVE =<1>;
vsync-active =<1>;
停用=<1>;
像素时钟激活=<1>;
};

/etc/weston.ini

[输出]
NAME=DPI-1
MODE=65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -HSYNC +vsync

此致、
新义郎