This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:构建处理器 SDK 03.02时出现 Windows 挂起问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2P-ACD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670805/rtos-tda2p-acd-windows-hang-issue-while-building-processor-sdk-03-02

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我目前正在 Windows 10上为 TDA2p-ACD EVM 构建处理器 SDK 03.02。

我正在为 'DAECONFIG=tda2px_EVM_BIOS_All'进行扩展。

当我输入命令 " gmake -s -j depend "时、我的 PC 挂起。 我已经尝试构建此程序2-3次、但问题仍然存在。

我已经尝试过 Windows 8和 Windows 10。

这是 Processor SDK 3.2的已知问题吗?

此致、

Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    是否可以删除-j 并尝试。 构建命令应为"gmake -s depon"。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rishabh、

    感谢您的回复。 我和 Rishabh 正在共同努力。 实际上、我们从未遇到过 VSDK 2.12的这个问题、因此我们想知道这是否是 PSDK 3.2的已知问题。

    现在、我们已成功构建 PSDK 3.2、并尝试通过 SD 卡引导 TDA2P EVM。
    当我们执行命令"gmake -s SBL"时,我们发现在路径中生成了四个 MLO:\vision_sdk\binaries\apps\tda2p_evm_BIOS_all\sbl,
    在文件夹 opp_high、opp_low、op_nom 和 opp_od 中。

    在这四个模块中、我们应将哪个 MLO 文件与 AppImage 一起保存在 SD 卡中以引导 TDA2P EVM。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    这不是 SDK 的问题。
    当您使用-j 时、会调用多个进程、并且根据 PC 配置和加载情况、PC 将挂起。
    SBL 可以根据用例设置不同的 opps (工作点)。 因此、不同的运算会有不同的 SBL。
    您需要检查数据手册以了解不同运算的确切频率。
    对于开发、OPP NOM 应该适合您。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rishabh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    请继续操作并将答案标记为已验证、并通过创建新主题随时提出任何后续问题。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    您已经提到,我们需要检查数据手册以了解确切的频率。 您能告诉我们在哪里可以找到此 TDA2P-EVM 数据手册。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    您可以参阅 www.ti.com/.../sprs990d.pdf 上的表5.1表速度等级最大频率

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我们已参阅速度等级表、但无法找到有关哪些器件速度属于 TDA2Px-ACD EVM 上的 TDA2P 芯片的足够信息。 此外、根据器件速度频率、我们如何确定使用哪个 OPP MLO 来引导 EVM。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    同一章中的 OPP 信息表5-4。 支持的 OPP 与最大频率间的关系。
    需要考虑的一点是、根据器件速度等级限制了支持的最大频率。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rishabh 的支持。 我们现在能够使用 OPP_NOM MLO 引导 TDA2Px-EVM。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhay、

    感谢您的确认。
    请继续并将答案标记为已验证。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我无法看到将此线程标记为已解析的选项。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、没问题。 我将继续并关闭该线程。

    此致、
    Rishabh