This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:处理器 SDK 03.02中 OV2775摄像头传感器的示例用例

Guru**** 2952590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671233/rtos-tda2p-acd-sample-usecase-for-ov2775-camera-sensor-in-processor-sdk-03-02

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

Processor SDK 03.02中是否有可在 TDA2P EVM 上运行的 OV2775摄像头传感器示例用例。

如果是、可以使用哪种用例。

此致、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    您可以从"Capture Settings"(捕获设置)中选择 OV2775并运行 iss_capture_ISP_simcop_display 用例。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种传感器? 是直接 OV2775传感器还是通过 SERDES 的传感器? 通过 SERDES 的产品需要 Fusion 平台。
    传感器选择菜单中有两个不同的条目。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我们有一个 OV2775图像传感器模块 EVMFUSIONCAM-V1-0和一根 LVDS 电缆、这是随我们的 TDA2Px-ACD EVM 板一起提供的。
    您能否指导我们是否需要 SerDes 板、或者我们是否可以直接连接该传感器、而无需在 EVM 上使用 SERDES 板

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    您能否共享传感器的图像?
    那么、您有
    -传感器
    - Fusion 平台
    -电缆
    - EVM

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brijesh、

    我已将我们的摄像头模块附在图片上。

    TDA2Px-EVM 板上有 ADAS 传感器融合版本2板。

    此致、

    Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、此摄像头无法直接连接到 EVM。

    因此、如果您将融合板连接到 TDA2Px EVM、则可以使用电缆将该摄像头连接到融合平台的 cam0端口。

    连接后、您可以在 TDA2Px 上运行单通道 iss usecase。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请参阅 TDA2Px 用户指南、其中说明了该摄像头的确切端口和电压要求。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brijesh 和 Rishabh 的支持。 我们现在能够在 TDA2Px-EVM 上使用 OV2775运行单摄像头 ISS_SIMCOP 用例。

    此致、
    Abhay