This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ABZ:M4 coretx

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671325/tda2p-abz-m4-coretx

器件型号:TDA2P-ABZ

团队、

请回答客户的问题、

我的实际设置:

  • Linux 正在启动 IPU1 (5502000.IPU)
  • 我不使用 SDK、内核从汇编器启动文件开始
  • 我能够在两个子内核 IPU1_0和 IPU1_1中启动代码
  • 实际上、我正在为两个子内核使用一个通用堆栈/堆。

我的问题:

  • 我是否需要为每个内核提供一个堆栈/堆、或者能否为两个子内核使用一个通用堆栈/堆?
  • 也许您有更多有关 IPU1_0和 IPU1_1的寄存器、堆栈等上下文切换工作原理的信息。
  • 您能否向我发送 IPU 的示例链接器/启动汇编器文件?

谢谢
-针虎