This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:将 Weston/Wayland 移植到 Ubuntu

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671303/linux-am5728-porting-weston-wayland-to-ubuntu

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们已将 BeagleBoardUbuntu 文件系统移植到 AM5725 EVM、 现在我们需要桌面环境。  是否有关于将 Weston/wayland 移植到 Ubuntu 的建议。

BeagleBoardUbuntu:Ubuntu 16.04.3 LTS \n \n  rcn-ee.net 控制台 Ubuntu Image 2018-02-09

处理器 SDK:RT3.3

谢谢、

卢森黑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luxiye、

    我建议您将 Ubuntu 17.10移植到您的 AM5725 EVM、因为默认情况下、它使用 Weston/wayland。

    此致、
    Kemal