This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:如何使用 EVE?

Guru**** 2959150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668933/rtos-how-to-use-the-eve

工具/软件:TI-RTOS

您好:

  我在 TI VisionSDK 框架下建立了一个链,SOC 是 TDA2XX;我通读了路径"processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\docs"下的所有文档,但问题是如何使用 EVE? EVE 计划是否有相关指南或规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装 Processor SDK 时、您会找到名为"eve_sw_xx_xx_xx_xx_xx"的文件夹。 其中"xx"代表版本号、对于我来说、它的"eve_sw_01_18_00_00"。
    请在处理器 SDK "$INSTALLDIR\ti_componels\Algorithms\EVE_SW_01_18_00_00"下重新为 EVE 添加文件夹。

    您可以在此处找到 EVE 软件组件和文档。 "EVE_SW_GET_STARTL.pdf"是一个不错的开始。
    除了链路框架之外、您还可以独立运行和测试 EVE。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 Mohammed 的建议之外、您还可以查看:

    PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00/VISION_SDK/docs/TrainingSlides / EVE_architecture_EDMA_10_00_to_11_00.pdf
    processor_sdk_vision_03_02_00_00/vision_sdk/docs/TrainingSlides / EVE-DSP 功能简介、Algorithms.pdf 的分区

    以及 TRM 中的第8章"嵌入式视觉引擎"。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      当我在路径"C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\ti_components\Algorithms\eve_sw_01_18_00_00\docs"下阅读 docmemt "eve_sw_01_18_00_00\docs"时、根据第5页、我安装了所有工具 DMA Utils"、打开网站"https://cdds.ext.ti.com/ematrix/common/emxNavigator.jsp?objectId=28670.42872.62652.37497" 

    错误,如果您看到此消息,则您没有 CDDS 用户帐户。

    请通过导航至 CDDS My Desk -> User Management -> User Requests (CDDS My Desk ->用户管理->用户请求)、联系您的设计团队经理、程序经理或报告经理以您的名义提交新的用户请求。 请请求他们在创建您的帐户后为您提供对所需数据的访问权限。;

    我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    DmaUtils 和 Algframework 与 Processor SDK Vision 是同一个软件包的一部分

    DMA 实用程序位于以下位置:
    \ti_componations\Algorithms\REL.DMAUTILS.xx.xx.xx.xx.xx\ REL.DMAUTILS.xx.xx.xx.xx\dmautils

    Algframework 位于以下位置:
    \ti_componations\Algorithms\REL.ALGFRAMEWORK.xx.xx.xx.xx.xx\ REL.ALGFRAMEWORK.xx.xx.xx.xx\algframework

    您可以从 www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-TDAX 下载 Processor SDK vision

    此致、
    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上述处理器 SDK 链接不适合您、请参阅以下链接(您需要登录 TI e2e 论坛);

    www.ti.com/.../processor-sdk-tdax