This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA3MV:ISS 捕获链接输出数据格式

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670969/compiler-tda3mv-iss-capture-link-output-data-format

器件型号:TDA3MV

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

我们的用例是在 TDA3X 中使用 ISS Capture Link 以及 OV10640 IMI 传感器。

将 ISS Capture Link 的输出数据格式更改为 SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV 时,出现以下错误:


断言@行:issM2mIspLink_drv_apply_config.c 中的165:状态=FVID2_Sok:失败!!!

ISS Capture Link 是否支持 SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV 作为其输出格式?

我们非常感谢您尽早作出响应。

此致、
Khilav Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soni、

    ISS 捕获链接无法输出 YUV。 您需要使用 ISP 进行转换。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sujith,

    我们还在用例中使用 IssM2mIsp 转换。 我们仍然无法转换为 SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV 格式。 在这方面需要您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Surendra、

    您应该能够更改 ISP 链路的输出。 您能否共享您的用例(也可以将简单用例视为"IssCapture -> IssM2mIsp -> Null)
    IssM2mIsp -> Alg_IssAewb")

    您可以设置"IssM2mIspLink_CreateParams.channelParams[0U].outParams.dataFormat = SYSTEM_DF_YUV422I_YUV"

    请确保下一个链接(在 ISP 之后)可以处理此数据类型。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sujith,

    我们将在函数“appInitIssIspParams”下的文件“app_util_iss.c”行号:475中更改数据格式。 除此之外,我们还应该改变别的地方吗?

    另外,请告知我们需要设置“IssM2mIspLink_CreateParams.channelParams[0U].outParams.dataFormat = system_DF_YUV422I_YUYV”的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小幅校正、调整器支持 FVID2_DF_YUV422I_UYVY、而不支持 FVID2_DF_YUV422I_YUV 格式。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Surendar、

    是的、它应该是 UYVY 格式。 同时确保下一个链接可以支持此格式。

    此致、
    Sujith