This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GP EVM 摄像头问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671163/linux-am5728-gp-evm-camera-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

你是否有相同的经验?

 

 如果您告诉我如何解决这个问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不支持用于摄像机捕捉的 qt 演示。
    例如、请查看我们的双摄像头演示。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

    我 检查了双摄像头演示、但仍然找不到任何摄像头捕获图像。 LCD 上显示了黑屏和一半的按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的情况与此类似。
    e2e.ti.com/.../581003
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、但这是非常旧的 PSDK。

    请检查这些主题:
    e2e.ti.com/.../605939
    Manisha 的回答。

    和

    e2e.ti.com/.../2452359

    正如我说过的、我们不支持用于摄像机捕捉的 QT 演示。
    请访问 https://forum.qt.io/ 论坛。


    BR
    玛格丽塔