This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:AM335x DVFS 支持

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670776/tps65910-am335x-dvfs-support

器件型号:TPS65910

您好!

这是有关 TPS65910AA1的问题。
目前正在研究适用于处理器的 AM3352BZCZD30 / AM3352BZCZD60和适用于 PMIC 的 TPS65910AA1。
如果我们不在处理器中使用 OPP 50、STANDBY、DEepSleep 1、DEepSleep 2、那么不使用 PMIIC 的 DVFS/AVS 是否存在问题? (保持不活动状态?)

此致、
库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishigata-San、
    TPS65910不需要使用 DVFS、因此这个问题是指处理器。 因此、我将该主题移至处理器论坛。
    此致、Frank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 Linux、DVFS 驱动程序内置在内核中。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Power_Management_User's_Guide_(v4.4)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser

    感谢您的回答。

    此案例由客户请求、他们似乎考虑的是 RTOS 或无操作系统、而不是目前的 Linux。
    在这种情况下、如果您在不控制 DVFS 的情况下移动、则意味着存在问题。
    我认为功耗可能会增加、但我认为运行本身没有问题。 但没有确认。

    此致、

    库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有问题、它们将具有更高的功耗。