This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:TMS 和 TCLK 信号上的上拉电阻

Guru**** 2953850 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671016/am5716-pullup-on-tms-and-tclk-signals

器件型号:AM5716

您好!

在"AM57xx 原理图检查清单"中、TMS 和 TCLK 需要一个连接到 VDDSHV3的外部4k7上拉电阻器。 在当前数据表中、我可以看到 TMS 需要一个外部上拉电阻器、但不需要 TCLK (表4-28)。 此外、在 AM571x IDK EVM 原理图中、我可以看到没有任何外部上拉电阻器。

TCLK 引脚是否需要外部4.7K 上拉电阻器?

此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM5716包含内部拉电阻器、可将其保持在惰性水平。  如果添加了跟踪、则这些信号应添加外部拉电阻器、以实现最佳的抗噪性能。  因此、当执行仿真器连接时、TCK、TDI 和 TMS 应该有外部上拉电阻器、TRSTn 应该有一个外部下拉电阻器。  这与 SPRU655和相关文档中提供的通用 JTAG 指南一致。

    AM57xx IDK 电路板采用多种配置选项。  遗憾的是,这些内容被省略。  它们应存在以实现最佳的稳健性。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     表4-27中的指导是通用的-即使在未连接 JTAG 仿真时也适用。  当器件处于复位状态或退出复位状态时、TMS 引脚没有任何激活的内部拉电阻器。  它始终需要一个外部拉电阻器。  当处于复位状态和退出复位状态时、其他 JTAG 输入信号确实激活了内部拉电阻器。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您提供这一清晰答案和其他信息。 我们将实施所有建议的上拉和下拉。

    此致、
    Patrick